チョコです。
RL78/G22-FPBを入手したので、少し遊んでみることにします。
第1弾として、Lチカでは面白くないので、RL78/G23-64PFPBの7セグLEDのスケッチを移植することにします。
と言うことで、FPBで異なるSWの接続先(P137)のArduinoコネクタのpin番号だけを書き換えてみました。
結論としては、正常動作はできませんでした(0.1秒の桁が点灯しない)。
解析したところ、問題の桁の信号が出ていないことが分かり、マニュアルを詳しく眺めてみると、
問題の桁選択信号であるArduinoコネクタの8pinには信号が接続されていないことが判明しました。
また、このpinに接続されるP30には、0.01uFのコンデンサが接続されているので、桁選択信号には、
使用できないことも判明しました。
一番簡単な対策として、桁選択信号に8pin~11pinを使用していたのを9pin~12pinに変更して、
正常に動作することを確認しました。
添付ファイル(RL78G22FPBで遊ぶ.zip)には、sketch_20230418154211ディレクトリにスケッチと、
PDFファイルが含まれています。
以上