投稿は以下の3ステップで完了です。一度、覚えてしまえば簡単ですので、ご一読ください。
ステップ①サインイン
「かふぇルネ」はルネサスの総合コミュニティサイト「Renesas Rulz」内に設置されています。そのため、最初に「Renesas Rulz」にサインインしてください。
※「Renesas Rulz」へのサインインは、「My Renesas」への登録が必要です。
ステップ②カテゴリー選択
「かふぇルネ」内では、マイコンファミリ等のカテゴリーに分かれて意見交換をしています。
ステップ③投稿
必要な情報を設定して、投稿します。
それでは、ステップ①~③までを、以下で詳しくご説明しましょう。
ルネサスの総合コミュニティサイト「Renesas Rulz」のトップページ(http://japan.renesasrulz.com/)、または「かふぇルネ」のトップページ(http://japan.renesasrulz.com/cafe_rene/default.aspx)からサインインします。画面左上の[Sign in]をクリックしてください(図1)。
図1:「Renesas Rulz」ロゴの下の[Sign in]をクリック
「My Renesas」の認証画面に進みます。登録した[Email Address]と[Password]を入力して[Login]ボタンを押してください(図2)。「My Renesas」に未登録の方は、[New user? Click here to register now]から新規登録してください(日本語で登録可能です!)。
図2:「My Renesas」認証画面
「かふぇルネ」のメンバーになると、投稿用のボタン[New Post]が、画面右上に表示されるようになります(図3)。
図3:[New Post]ボタンが表示される
[New Post]ボタンをクリックすると、「かふぇルネ」内のカテゴリーリストが表示されるので、最適だと思われるカテゴリーを選んでクリックしてください(図4)。
図4:[New Post]からカテゴリーを選んでクリック
投稿画面に進みます。三つのタブがありますので、それぞれの機能をご説明します。
[COMPOSE]タブ: 投稿画面
図5:投稿画面
[OPTIONS]タブ: オプション画面
図6:オプション画面
図7:ファイル添付画面
「PREVIEW」タブ
投稿内容のプレビュー画面です。このページで投稿内容のプレビューが確認可能です。
以上のステップ①~③で投稿が完了です。たくさんの技術者が集う「かふぇルネ」で交流しましょう。お気軽に投稿してください!