Avatarを設定または、変更するには、プロフィールの変更と同様に、まずユーザーアイコンをクリックし、次に"Profile"をクリックします。
プロファイルページで"Edit Profile"をクリックします。
次にAvatar部分をクリックします。(下図はマウスオーバーした状態です。)
※何も設定されていないと、シルエット表示となっています。
次の画面で"Upload"ボタンをクリックして、Avatarにしたい自分の写真や絵などのファイルを選択します。これですぐにAvatarに設定されます。
現在設定されているAvatarを削除したい時は、"Remove Avatar"ボタンをクリックしてください。
Avatarは、あらかじめ準備された絵から選択して設定することもできます。
上図の"Select"をクリックしてください。
表示される画面から、Avatar候補の1つを選択しクリックします。そのあと”Save”をクリックすると選択した絵がAvatarに設定されます。
以上、よろしくお願いします。