その他 フォーラム ルネサスナイト15 ワークショップ
  • Forums
  • Files
  • がじぇっとるねさす ゆーざー会 - Wiki
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New

 

 GR-SAKURA

 GR-KURUMI

 GR-COTTON

 GR-CITRUS

 GR-PEACH

 GR-KAEDE

 GR-ADZUKI

 GR-LYCHEE

 GR-ROSE

 GR-MANGO(*)

 SNShield

 Web Compiler

 IDE for GR

 TOPPERS関連

 女子美コラボ

 その他

 ※プロデューサミーティング中

 作り方使い方資料

 イベント関連

 作品記事

 体験記事

 その他

 

 ライブラリ

 ツール

 その他・過去ファイル

  • Replies 6 replies
  • Subscribers 278 subscribers
  • Views 3419 views
  • Users 0 members are here
Options
  • Share
  • More
  • Cancel
Related Tags
  • arduino
  • AS-289R
  • DevCon
  • GR-KURUMI
  • gr-sakura
  • maker
  • mft
  • Miracle
  • mom2012
  • Renesas Night 6
  • RL78L12
  • xbee
  • がじぇっとルネサス
  • がじぇるね
  • かふぇルネ
  • きらきライト 衝撃 耐久 マイコン 持ち運び
  • シニア世代
  • タイマ割込み
  • ブラシレスモーター
  • リタイア
  • ルネサスナイト4
  • ルネサスナイト5
  • 割り込み
  • 回路
  • 運営側への提案
Related

ルネサスナイト15 ワークショップ

Okamiya Yuuki
Okamiya Yuuki over 3 years ago

がじぇるね岡宮です。ルネサスナイト15用のスレッドです。

 

2019_1214_ワークショップ_rev1.pdf

今回の午前ワークショップでは、「GR-CITRUS、GR-SAKURA、GR-ROSE」を扱います。

これらのボードは「RXというCPUコア」を使っており、100MHz程度の周波数で動作します。

1.Lチカ

RXを使用したGRボードは、「USBを接続してリセットを押すとUSBメモリになります」。

GR-CITRUSの手順を図に示します。GR-SAKURAでもGR-ROSEでもリセットボタンの位置は異なりますが、手順は同じです。

USBメモリになることが確認できたら、IDE for GRでLEDを点滅するプログラムを書いてみます。

では、IDE for GRを起動して、メニュー「ツール」→「マイコンボード」からMYボードを選択してください。Arduino IDEと一緒ですよ。

では、以下のLEDを点滅するプログラムをコピーして貼り付けましょう。

#include <Arduino.h>
#ifdef LED_BUILTIN
int led = LED_BUILTIN;
#else
int led = PIN_LED0;
#endif
void setup() {
pinMode(led, OUTPUT);
}

void loop() {
digitalWrite(led, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(led, LOW);
delay(500);
}

その後、IDEの書き込みボタンを押してください。

GRボードにプログラムが書き込まれて、LEDが点滅します。

「プログラムを書き込むときはGRボードのリセットボタンを押す」ことを忘れないでください。

 

2.クリスマス用のLチカ

皆さんには赤、緑、黄色のいずれかのLEDをお配りしています。これを、やさしく、いい感じに光らせて、クリスマスにふさわしい光を灯してみます。

以下のように、LEDを接続します。これはGR-CITRUSの例です。「たまたまGNDに近いポートがA3なので」このように接続しています。

「GR-SAKURAの場合はA0」、「GR-ROSEの場合はピン21」がいいですね。よく分からないときは、スタッフに声をかけてください。

  

では、次のプログラムを書き込んでください。1行目のLED_PINはLEDの接続先によって変えてください。

#define LED_PIN A3
void setup() {
}

void loop() {
for(int i = 1; i < 256; i++){
analogWrite(LED_PIN, i);
delay(3);
}
for(int i = 1; i < 256; i++){
analogWrite(LED_PIN, 255-i);
delay(3);
}
}

 

3. みんなでLチカ クリスマスバージョン

さて、ここまでは「普通のLED点滅」でした。

「One Teamになる」ときがきました。

イメージはこうです。

 

それぞれのつなぎ方は以下の通り、デイジーチェーンでつないでいきます。

以下のプログラムを書き込んでください。

GR-SAKURA、GR-ROSEの場合、LED_PINとCHAIN_SERIALを適宜変えてください。

#include <Arduino.h>
#include <MsTimer2.h>

#define LED_PIN A3
#define CHAIN_SERIAL Serial2

void cyclic_handler(void);
bool g_active = false;

void setup() {
// put your setup code here, to run once:
CHAIN_SERIAL.begin(9600);
analogWrite(LED_BUILTIN, 50);
MsTimer2::set(1600, cyclic_handler);
MsTimer2::start();
}

void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
if(g_active == true){
for(int i = 1; i < 256; i++){
analogWrite(LED_PIN, i);
delay(3);
}
for(int i = 1; i < 256; i++){
analogWrite(LED_PIN, 255-i);
delay(3);
}
g_active = false;
}
}

void cyclic_handler(){
if(CHAIN_SERIAL.available()){
char c = CHAIN_SERIAL.read();
if(c >= ' ' && c <= 'z'){
g_active = true;
CHAIN_SERIAL.write(c);
}
}
}

 

それでは、 ワイヤーでつないでいきますよ!

まずは、電源の5VとGNDを全部つなぎましょう。それからTXとRXをチェーンでつないでいきます。

輪の一番最初は体験デモで使用したMP3プレーヤーの5ピン(TX)、そして最後はMP3プレーヤーの6ピン(RX)につないで終端したら、USBをつなぎましょう。

 

We wish you a Merry Xmas!

  • Reply
  • Cancel
  • Cancel
  • 鈴木
    鈴木 over 3 years ago
    IDE for GRはここからダウンロードできます
    www.renesas.com/.../ide-gr.html
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • DOplus
    DOplus over 3 years ago
    古いIDE for GRだとエラーが出ます。

    sketch_dec14g.ino: In function 'void setup()':
    sketch_dec14g.ino:14:14: error: 'LED_BUILTIN' was not declared in this scope

    このエラーが出た場合は
    #define LED_BUILTIN PIN_LED0
    をプログラムの一番上に入れるとクリアできます。
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • 鈴木
    鈴木 over 3 years ago in reply to DOplus
    東京会場の方、IDE for GR 最新版がUSBメモリにあるのでスタッフに言ってくださ
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • FUJIKEN
    FUJIKEN over 3 years ago
    2個(Citrus-1とCitrus-2)をチェーンで繋いで音は出ますがLEEが光りません。
    1個(Citrus-1)はMP3再生プログラム(SD)をそのまま書いて、1個(Citrus-2)はみんなでLチカ クリスマスバージョンのプログラムをそのまま書いています。Citrus-1の5ピン(TX)から出力してCitrus-2の6ピン(RX)に入力しました。さらにCitrus-2の5ピン(TX)からCitrus-1の6ピン(RX)に戻しました。プログラム上で何かピンの設定が必要でしょうか?よろしくお願い致します。
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • Okamiya Yuuki
    Okamiya Yuuki over 3 years ago in reply to FUJIKEN

    がじぇるね岡宮です。

    少し記憶があいまいですみませんが、MP3再生側(マスター)は以下のプログラムを実行しています。

     

    #include <WavMp3p.h>
    #include <SD.h>
    #include <MsTimer2.h>

    #define LED_ON HIGH
    #define LED_OFF LOW

    void cyclic_handler(void);
    const char message[] = "Merry Xmas ";

    WavMp3p wavmp3p(44100);

    void setup() {
    // put your setup code here, to run once:
    Serial.begin(9600);
    Serial2.begin(9600);
    pinMode(PIN_LED0, OUTPUT);
    digitalWrite(PIN_LED0, LED_ON);
    while (!SD.begin()) {
    Serial.println("Card failed, or not present.");
    digitalWrite(PIN_LED0, LED_OFF);
    delay(1000);
    digitalWrite(PIN_LED0, LED_ON);
    }
    wavmp3p.setVolume(1.0);

    analogWrite(PIN_LED0, 50);
    MsTimer2::set(1600, cyclic_handler);
    MsTimer2::start();
    }

    void loop() {
    // put your main code here, to run repeatedly:
    static File root = SD.open("/");
    while(1){
    File entry = root.openNextFile();
    if (!entry) {
    // no more files
    break;
    }
    Serial.print(entry.name());
    if (entry.isDirectory()) {
    Serial.print("/");
    }
    else {
    Serial.println();
    wavmp3p.play(entry.name());
    }
    entry.close();
    }
    root.rewindDirectory();
    Serial.println("done!");
    delay(500);
    }

    void cyclic_handler(){
    static int count = 0;
    Serial2.write(message[count]);
    if(count < sizeof(message)-1){
    count++;
    }
    else {
    count = 0;
    }
    if(Serial2.available()){
    Serial.write(Serial2.read());
    }
    }


    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • FUJIKEN
    FUJIKEN over 3 years ago in reply to Okamiya Yuuki
    どうもありがとうございます。 Citrus-2(スレーブ側)のLEDが光りました。でもCitrus-1(MP3再生側マスター側)はLEDが光りませんでした。
    Citrus-2の5ピン(TX)からCitrus-1の6ピン(RX)に戻しているのでLEDが光りますよね。それとも2個だとできないのでしょうか。
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
サイト使用条件
プライバシーポリシー
お問い合わせ
© 2010-2023 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.