GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
11/1のセミナーは、Fusion360を使用するとの
ことで、インストールしたのですが起動後にInternetに
接続できませんとメッセージを出力し終了します。
おそらく、プロキシサーバの問題なんだと思いますが
ソフト上で設定する箇所があるようなんですが
メッセージをクリックすると終了します。
この場でお聞きすることではないかも知れません。(Autodesk製品なので)
ご存知の方、お願いします。
Tessera TK
いえ、こちらでお聞きしていただくのはOKなのですが、どうしましょうかね。他のネットワーク接続でお試しいただくことは可能ですか?
リプライ有難うございます。
モバイル環境(E-Mobile)で試してみます。
しかし、起動後にメッセージクリックで終了は厳しいです。
ソフト内の設定を変更できないですから。
AutoDeskの方が反応していただけるとうれしいなあ。
モバイル環境でもNGならば再インストールしています。
TK
すいません、訂正します。
モバイル環境でもNGならば再インストールします。
モバイル環境でアカウント作成、起動できました。
11/1に持参予定のPCで確認できました。
ご確認ありがとうございます。よかったです(^^)
3Dモデリング用なのでFusion360のシステム要件が
かなり高いですね。デスクトップならばそんなに問題に
ならないかも知れませんが。
今回のセミナーの場合はノートPCだと思うので結構厳しい要件ですね。
まあ、システム想定はデスクトップなんでしょうがないと思いますが。
11/1はよろしくお願いします。
そうですね、私も感じました。Win7 64bit メモリ4GBで、少しもっさりします。少しだけセミナー心配ですが、お付き合いください。宜しくお願いします。
11/1 は、お疲れ様でした。
AutoDeskの講師の方から起動時にネットワークをはずした状態で起動し、
起動後、ネットワークを回復するとプロキシーサーバの問題を回避できるとお聞きしたので
実行しましたが、起動できませんでした。
下記の2つのメッセージがでました。
Message1
Unable to connect to Internet
Please check your network connection and sign into your Autodesk Account to start Fusion 360.
------------------------------------------------------------
Message2
Sufficient data not found to switch to Offline mode. Please logiin to your A360 account to continue.
本件、AutoDesk様よりコメントいただけると助かります。
(セミナー時にプロキシーサーバの件確認しますとAutoDesk様より
ご回答がありましたので。)
よろしくお願いします。
コメントいただけないようなので自己レスです。(>_<)
Fusion360でプロキシサーバ設定は出来るようです。
起動後、右上にユーザー名が出現します。
このユーザー名をクリックすると”Preferences”メニューが
あります。これを起動すると、”Network”の項目があり、プロキシ設定が出来ます。
しかし、私の環境ではここに入力してもOnlineになりません。
そういう意味でAutoDeskの方がプロキシサーバ設定できないと
おっしゃったのかもです。
Tomohiro様、お手数をおかけしてすみません。自己レスありがとうございます。
やはりまだ使えない状況ですか?
はい、オフラインモードでしか起動できません。
了解です。Autodesk様にご連絡したいと思います。
お手数かけます。
よろしくお願いします。TK
オートデスク様からご回答をいただきましたので投稿したいと思います。
お手数をおかけしますが、以下ご確認いただいても宜しいでしょうか。
--------------
一応社内で調べてみたところ、下記のリンク先にある内容が近しい回答と存じます。
knowledge.autodesk.com/.../Network-Configuration-for-Fusion-360.html
特に以下の内容が関係があるのではないかと思います。
• パソコンの日付と時間.
• ユーザーネームに日本語が含まれていないか(日本語は非対応)
• Ports 80 と 443 が開いている.
• 以下のドメインは、プロキシサーバーを介して匿名アクセスを持っている
*.autodesk.com
*.autodesk360.com
*.google-analytics.com
*.akamaiedge.net
注: いくつかのアプリケーションは特別なノーテーションを必要とするかもしれません (e.g. *.*.autodesk.com)
プロキシサーバーインフォメーションの追加
もしもインストールやログインの不備にプロキシが原因と疑われる場合、Fusion360のネットワーク設定にプロキシサーバーの情報を追加してください。
1. ウェブブラウザのインターネットオプションを立ち上げます
2. ネットワーク設定内のプロキシサーバーの情報をメモします
3. Fusion360をインストールし、プロキシサーバーなどを使用していない場所から起動します。例:home
4. 画面右上のユーザー名をクリックし、Preferences > Networkと進みます
5. ステップ2でメモした情報を入力します。
6. 情報を保存し、再起動します。