GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
現在DCモーターを2つ接続できる構成ですが、できればステッピングモーターを2つ使いたいなと思ってます。現状のDC2chでステッピング1つは動かせるので、これの上下に配置されてるドライバと端子を下側のみとし、上側にもう2つ、ドライバと端子台を置いて欲しいなぁ、、という要望です。パターンだけ用意しておいて、使いたければ秋月でパーツ買ってハンダしてね、でも良いと思います。センサの端子台を小型化してプッシュスイッチは基板左側端面に移動、とか。大改造になっちゃいますかね。。
ADZUKIのような入門基板にステッピングモーターいるのか?という疑問もあるとは思いますが、タイヤ移動系で直進性を出そうとするとDC+ステアリングサーボで組むよりステッピングモーターの方が楽だし、何だかんだでステッピングモーターをやろうとすると基板の敷居が高くなる気がするので、そこまで網羅できてる基板、というのも魅力的かと思いました。
とりあえず秋月P-09438とK-10257を2つずつ買ってみたんで遊んでみるつもりです。
なるほど、別スレで端子台以外のスルーホールを設けるというMaenoさんの案がありましたが、それを集合させてステッピングも面白いですね。
P-09438の駆動電圧12Vを扱いやすくするのが課題と思いますが、遊びながらその辺もご提案いただけるとありがたいですね!
> P-09438の駆動電圧12V
な、、なんだってー。。。間違えて買った。。いいよちくしょー、BD6231に貼り換えて3A流せるDCDCのっけちゃるわー!という訳で、DCDCの電源はジャンパで切れるようになってくれると嬉しいっす。
…P-09438が5Vで動いてくれたらいいなぁ。。実験しときます。とほほ。
P-09438は5Vでも何とか動きますよ(3Vはダメでした)。タイヤを直接駆動するにはトルクが足りないかもしれませんが。
試しました。まさにその通りで、何とか動くけどトルクかけたら多分止まる、ってレベルでした。
手元にDRV8835があったので、とりあえずこれで凌ぎます。。