GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
今、ミーティング中ですが、好き勝手にいじっております。
早速、Webコンパイラーでコンパイルして書き込みに挑戦してみましたが、書き込みは出来ているけど、アプリは固まりましたよ。
強制終了しないと、にっちもさっちもいきません。
下記にスクリーンショット付けておきます!
digipontaさんのベリーシンプルライター だとどんなもんですかね?
早速、やってみました。
ベリーシンプルライターが書き込みOKですし、ちゃんと動きますね〜!
ごしてきありがとうございます。Kurumi Writer Mac版のソースは以下に置いてありますが、こちらを見ていただくのはできないでしょうか?
japan.renesasrulz.com/.../120.aspx
話題ずれますが、「digipontaさんのベリーシンプルライター」って、簡易的なMakefile付けてGitHubに置いた方が便利でしょうか? 改造したい方は、ブランチしてもらうような運営で。
Linux 版を求める声も偶に聞くので GitHub で公開されると喜ばれる方もいるのではないかと思います。
それはありがたいですね。
KurumiWriterはWin/Mac版共にバージョンアップします。問題の改善と、簡易シリアルモニター(出力のみ)、mot対応を追加する予定です。
「簡易シリアルモニター(出力のみ)」
そんな機能付けるなら、DTRのON/OFF制御とログ機能も追加して下さい。おながいします
そーいや Kurumi Writer の改良を考えてた時期があったなあ、
japan.renesasrulz.com/.../2066.aspx
→バージョンアップ版がでたらまた考えよう。
chobichanさん、多分Teraterm起動してポートを開いた時点でKurumiWriterはポートを握れないのでDTR制御できないと思うんですよね。なので現状は、FTDIのEEPROM書き換えで論理を反転させてしのいでいます。
まずはTeratermをインストールしなくてもprintfデバッグできるようにします。MacのTerminalも知っている人にとっては楽ですが、初心者向けワークショップではちょっと敷居が高くなるので。