GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
こちらのスレッドで、GR-COTTONのボードに関する要望や意見、バグ情報を承りたいと思います。
要望について、全てが反映できることはお約束できませんが、コストや実現性踏まえて検討してまいりますので、宜しくお願いいたします。
以下、いただいたご意見と、それについての感想や、結論を書いていきたいと思います。書き忘れあれば言ってください。
・Lilypadみたいに外側PADは導電糸で縫えるようにスルーホールにしてはどうか。
→確かに今回はレイアウト検討の時間がなく、空きスペースにPADを配置しただけでした。
→導電糸を扱いたいというご要望が多い場合、検討させてください。後述のLED用端子の増加をどうするか踏まえて考えさせてください。
・いくつまでピカピカのLEDをアタッチできるか。
→現状のライブラリでは4つとしています。
→Picalico Freeが一つの文字列しか扱えないため、ピカピカを増やせるようなピンアサインを考えたいと思います。
端子配置などよいご意見あればください。
・DTRが・・・
→はい、FTDI用の端子は検討させていただきます。
1. gr-cottonボードのボタン電池装着後、ボタン電池を取り出す時、ボタン電池が取り出しづらい。ボタン電池の交換しやすい部品に変更してほしいです。
2. ボード用のケースに入れると、ボード電源on/offできない。ボード用のケースからボード電源on/offできると便利に思います。
秋月電子 田中です。
ご意見有難う御座います。
電池ホルダは、ケースの都合で1mmでも薄いものにしなければならず、この部品を使用しています。
基板上に、負極側の接点をハンダを盛って作っているので、何度か出し入れすると少し緩くなります。
ボードの電源スイッチですが、ケースの開口を拡大する予定です。
ノブの長さがあまり長くないので、指での操作は難しいかもしれません(ボールペンの先等で操作でしょうか)。
既製品でもっと合うケースがあれば良いのですが…。
あとは、基板むき出しでの使用を最優先とすればもう少しレイアウト含めて自由度が増すかなと思っています。
URLを貼り付け忘れました。
akizukidenshi.com/.../gM-08775
「URLを貼り付け忘れました。
akizukidenshi.com/.../gM-08775」
おお!このセンサー、最近好んで使っています。いいですよ、扱いやすいし安定している。
誰かこれの湿度の精度を実際に計ってみないかなぁ。
でも電源回路とか盛り上がっているマイコンの温度の影響を受けないようにレイアウトには注意が必要ですね。
すみません、今回はあくまで可視光通信をメインと考えていますので、表示器を取り付けるのは(あるとすれば…ですが)別の基板でしょうか。
あまり大きく変更すると色々心配になってくるので、例えば既に挙がっている
・Lillypad Arduino風な端子
・今ある2x5のコネクタを温湿度センサのピンアサインに合わせる
・丸基板と接続できるようにする
が実際に取り込むかどうかは別として、良いかなと思います(これも結構大掛かりな変更ではありますが…)。
「可視光通信メイン」了解です。温度、湿度はPicalicoにピッタリなのでこの温湿度センサーモジュールの5ピンが直接接続できるのは非常にありがたいです。今ある2x5のスルーホールなのですが、、左右に5ピンずつ(一方は温湿度センサー用)に分けて頂けると丸型ユニバーサル基板を重ねる場合に安定するのですが、レイアウトが難しくなってしまいますかね?
AE-HDC1000はついこの間、在庫ランクがAだったような気がするけれど、今見たらAAAになっていた。やったね、秋月さん。
秋月田中さん、以前のレスにあったRGB-LED内蔵スイッチについて知りたいのですが、型番とか掲載サイトを教えていただくことはできますか?
ピカリコの認識アップとケース装着時に隠れてしまうSWを置き換えられるのはよいと思いますね。スイッチは電源on/off(sleep off/on)にも使えて、つまようじとかでの操作が必要になる現在のスライドスイッチを補完するかたちになって便利だと考えています。
鈴木さん、パターン的にはI2Cが既に出ていますね。また、HDC1000用のスルーホールについて秋月様も前向きですのでさすがにパターンがなくなることはないと思います。
惜しむらくは秋月さんのピッチ変換基板と信号の並びが違っていること・・・・ですね。
akizukidenshi.com/.../gP-06794
私が思うに、通常のデバッグはシリアルモニター(一応KurumiWriterでも出力できるようにします!)でよいと考えていますが、いざ電池を装着して例えばお洋服に装着して云々、というときのデバッグには確かに小型液晶は便利だと思います。そのときって基板上のRGB-LEDが隠れないように、小型液晶をワイヤーで延ばすとかするんですよね。その際はワイヤーが極力少ない方がいいとは思いますので、前述の秋月電子様の液晶か、以下のスイッチサイエンス様の液晶になるという理解です。
www.switch-science.com/.../1405
(あぁ、また端子の配置がちが・・ry)
> 前述の秋月電子様の液晶か、以下のスイッチサイエンス様の液晶になるという理解
aitendo も変換基板出してますね。
www.aitendo.com/.../7220
デバグ情報を多く表示したい場合にはグラフィック液晶も良いかも。
akizukidenshi.com/.../gK-07007
へえー最安ですね。今のところ。
GR-KURUMIの上に載る液晶があるとうれしいけどないのですよね。起動するときにキャラが表示されるとか。この際、eInk系はのらないですか? 電源なくても表示維持するし。
I2C接続小型LCDモジュール用ピッチ変換基板 ですが、裏面を見るとパターンカットと
ジャンパー追加でSDAとRESETを入れ替える改造はできそうです。
そうすれば、HDC1000モジュールとほぼピンコンパチにできるかも(RDY接続が不要なら)。
akizukidenshi.com/.../P-06794.JPG
しかし、本当はこの入れ替えをCOTTON基板上のジャンパパターン(ハンダ盛用)で実現して頂けると上記改造が不要になるので嬉しいです。
秋月の丸型ユニバーサル基板に液晶AQM0802Aを付けてGR-COTTONの上に重ねると写真のようになります。PicalicoのLEDが隠れてしまいますね。前に出したいのですが、その為には、オンボードのLEDのコモンの電源パターンをカットして、外付けのRGB-LEDを使うことになると思います。それを接続するためにLEDのドライバートランジスタの出力のスルーホールをユニバーサル基板のグリッドに合うように配置して頂きたいです。
具体的なアプリケーションとしては、展示会の説明員とか合コン用のバッジです。LCDに名前や社名、その他情報をスクロールして表示し、それに興味がある人がPicalicoでURLやメールアドレスをスマホで取得するというスタイルです。
備考:AQM0802Aですが、3V駆動の時はコントラスト設定は15程度が良さそうです。
いいですねえ。光量への柔軟性はそんな感じでいきたいですね。
Okamiyaさん
>以前のレスにあったRGB-LED内蔵スイッチについて知りたいのですが、型番とか掲載サイトを教えていただくことはできますか?
いろいろ調べてみたのですが、なかなか薄型でRGB LED内蔵というものは見つかりませんね…。
www.e-switch.com/.../ULP.pdf
例えばこれですと、ケースからだいぶ頭が出てしまいます。
www.top-up.com.tw/.../ptdetail.phtml;Category=375695
そして、これはLEDが2色までですし、ちょっと薄すぎですね。
発光面が広くて、乳白色で光が拡散して、高さが6mm~7mmくらいであれば良い感じなのですが。
どこかに良いの無いですかね… かつ安価だと良いのですが。
鈴木さん
>小型液晶はデバッグ用に欲しいです。せめてパターンだけでもでていれば、秋月の丸い基板と組み合わせできます
基板を重ねて接続できれば色々な展開ができそうですので、2.54mmグリッドで2列配して簡単に基板同士を接続できるようにできたら良いなと思っています。
ただ、配線の都合でどこまでできるかわかりませんが…。温湿度センサ(HDC1000)との接続のこともありますし、少なくとも外部接続用のI2C端子を廃止する予定はありません。
時刻合わせやモード切替等の操作性向上の目的で、赤外線リモコンを接続したいです。その場合、2番と3番の割り込み可能なピンにスイッチとリモコン受信モジュールを接続することになると思います。しかし、基板を重ねた場合、COTTON側のSW2が隠れるので、利用できません。SW2と並列に拡張基板側にスイッチが配置できるようにスルーホールが欲しいです(ユニバーサル基板のグリッドに合うように)。
akizukidenshi.com/.../gI-06491
akizukidenshi.com/.../gM-07245
ドローンを作る時にPWMが4つ必要かと思います。4つ目のPWMピンのスルーホールの追加またはAIN3との半田ジャンパー切り替えを希望します。
ライバルのボードが低価格化する中、差別化が必要ですね。GR-COTTONはボタン電池で動作可能で、丸基板ということで、デザイン性のあるガジェットがいろいろ作れそうなところに期待しています。Picalico以外にも、もっと広いアプリケーション展開が可能なように自由度がほしいです。その一つが丸基板の重ね合わせによる拡張なのですが、分厚くなって少しデザイン性が失われてしまいます。オンボードでセンサー類を搭載したいですが、コストアップや搭載センサーが限定されるなどの問題があります。そこで、秋月のセンサーモジュール等でよく使われている8PinDIP用のスルーホールだけを設けるのは如何かと思います。電源やGNDの配置もセンサーモジュール毎に異なるようなので、未接続のスルーホールだけでよいと思います。
例えば、
3軸加速度センサモジュール KXSC7-2050
akizukidenshi.com/.../gK-07243
HMC5883L使用 デジタルコンパスモジュール
akizukidenshi.com/.../gK-09705
LPS25H使用 気圧センサーモジュール
akizukidenshi.com/.../gK-08338
strawberry-linux.com/.../items
この9軸モーションセンサがオンボードになってると、割とオールインワンな気もするんだけど。