GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
GR-KAEDEが届いたので、Lチカぐらいをやってみようと、開発の仕方が公開されておりませんが、Webコンパイラに、GR-KAEDEのプロジェクトが作れるので、作ってみたら、USBのドライバがあったので、Windows 10 x64版にGR-KAEDEを接続して、自動では認識されないので、ダウンロードしたドライバファイル.iniを指定しても認識できず、Lチカが体験できていません。
Windows 10ではだめなのかな?・・・・
自己レスです。
まずは、ファームウェアをインストールすることをしないといけないようです。
japan.renesasrulz.com/.../gr-kaede-usb.aspx
に書いている手順に従って、ファームウェアを書き換えて、USB接続後、一度、リセットボタンを押すと、ドライブとして認識されるので、コンパイル済みのsketch.binを放りこんだらLチカができました。
なんで、最初から、Webコンパイラ向けのファームウェアを焼いておかないんだろうか???
Windows 10でも、Renesas Flash Programmer(RFP)はインストールでき、動作させることができました。
ウチでもファームのインストール必要でした。GR-KAEDE USBファームの説明で、
添付はGR-KAEDE出荷時に書き込まれるUSBファームウェアで、 GR-KAEDEを通常で使用する場合は必要ありませんが、
とあるので不可解ですが、今回配布のものは製品版とは違うのかもしれません。
KAEDE、SAKURAのSerial用のUSBドライバーがWindows10で適用できない件、現在デジタル署名の対応進行中ですので、もう少々お待ちいただけますでしょうか。
GRボードのSerial用のUSBドライバーがWin8/10に対応していないので、職場・自宅をPCがWin10にアップデートしていません。早期の対応を期待してます!
仮想シリアルドライバであれば Windows10 に標準で入ってるやつで通信できませんか?
KAEDE でなく GR-SAKURA ですが、今使ってる Windows 10 Home 64bit で特別なドライバを入れた覚えがありませんが通信できています。