GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
KURUMI上のフルカラーLEDですが、RGBがそれぞれ22,23,24番ピンに接続され、SoftwarePWMでanalogWriteできたはずですが、V1.05で少し挙動がおかしいようです。
以下のコードはV1.04ではLEDが点滅しますが、V1.05では点きっぱなしになってしまいます。analogWriteの部分を245ではなく0で実行すれば点滅します(何故?)。
今回analogWriteの修正が入ったと思いますので、それ関連かと思いますが、よろしくお願い致します。
/*GR-KURUMI Sketch Template Version: V1.05*/#include <Arduino.h>
// Pin 22,23,24 are assigned to RGB LEDs.int led_red = 22; // LOW activeint led_green = 23; // LOW activeint led_blue = 24; // LOW active
// the setup routine runs once when you press reset:void setup() { //setPowerManagementMode(PM_STOP_MODE, 0, 1023); //Set CPU STOP_MODE in delay() //setOperationClockMode(CLK_LOW_SPEED_MODE); //Set CPU clock from 32MHz to 32.768kHz
// initialize the digital pin as an output. Serial.begin(9600); pinMode(led_red, OUTPUT); pinMode(led_green, OUTPUT); pinMode(led_blue, OUTPUT);
}
// the loop routine runs over and over again forever:void loop() { analogWrite(led_red, 245); analogWrite(led_green, 245); analogWrite(led_blue, 245); delay(500); // wait 500ms
analogWrite(led_red, 255); analogWrite(led_green, 255); analogWrite(led_blue, 255); delay(500); // wait 500ms}
岡宮さん
すいません、蒸し返すようなのですが、V1.06でもやはり挙動がおかしいように思います。
255の出力でLEDが消灯しません。また、255の直後に0を与えた時に、消灯されます。再度0を与えると完全点灯します。
255送信→わずかにLEDがついた状況
0送信→消灯
0送信→点灯した状況
1〜254に関しては、きちんと動いているように見受けられます。それらの値から0への遷移も、普通に行われます。
255を与えて消灯させる場合だけがおかしいように感じられます。
gr_common/RLduino78/cores/RLduino78_basic.cpp のなかの analogWrite(uint8_t, int) の
if (s16Value < PWM_MIN) {
else if (s16Value > PWM_MAX) {
の2箇所を
if (s16Value <= PWM_MIN) {
else if (s16Value >= PWM_MAX) {
に書き換えたらどんなもんですか?
fujitaさん
確認してみました。想定通りの挙動となったようです。
きちんと消灯しますし、PWMでの挙動もほぼ自然です。
ありがとうございます。
analogWrite() の第2引数に 254 を指定した初回だけビカっとするのが気に入らないんですよねー、まあその内直ると思いますが。
/*GR-KURUMI Sketch Template Version: V1.06*/ #include <Arduino.h> // Pin 22,23,24 are assigned to RGB LEDs. int led_red = 22; // LOW active void setup() { } void loop() { static int l = 255; static int d = -1; analogWrite(led_red, l); if (l == 0 || l == 255) { delay(1000); } l += d; if (l <= 0 || l >= 255) { d = -d; } delay(10); }
あら、ホントだ、見てると、254にかぎらず、最初にPWM値を指定した時にピカっとしますね。
値が小さいと目立たなくなってわかりませんが、少なくとも最初に253や252などを与えた場合もピカっとします。
あ〜、今色々と試してみて、fujitaさんの修正だけでは直っていないようです。
下記のテストコードですが、本来だと赤(暗)→緑(暗)→青(暗)となるべきところが、
v1.06で実行すると、
水色(緑+青)(明)→青(明)→青(暗)
となります。
また、v1.06にfujitaさんの修正を加えたもので実行すると、
水色(緑+青)(明)→紫(赤+青)(明)→黄色(赤+緑)(明)
RGBの各出力のうち不定値のものががデジタルLOWになってる感じでしょうか。
ちなみに、各カラーに初期値として255,255,255を与えてみると、
赤(暗)→赤(明)→黄色(赤+緑)(明)
となります。もう意味がわかりません。
テストのバリエーションが十分ではありませんが、どっちにしろ挙動がおかしいのは変わりない気がします。
【テストコード】
/*GR-KURUMI Sketch Template Version: V1.06*/
#include <Arduino.h>
// Pin 22,23,24 are assigned to RGB LEDs.
int led_red = 22; // LOW active
int led_green = 23; // LOW active
int led_blue = 24; // LOW active
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
//setPowerManagementMode(PM_STOP_MODE, 0, 1023); //Set CPU STOP_MODE in delay()
//setOperationClockMode(CLK_LOW_SPEED_MODE); //Set CPU clock from 32MHz to 32.768kHz
// initialize the digital pin as an output.
Serial.begin(9600);
pinMode(led_red, OUTPUT);
pinMode(led_green, OUTPUT);
pinMode(led_blue, OUTPUT);
// 赤で光るはず
analogWrite(led_red, 245);
delay(1000);
// 緑で光るはず
analogWrite(led_red, 255);
analogWrite(led_green, 245);
// 青に光るはず
analogWrite(led_green, 255);
analogWrite(led_blue, 245);
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
ご不便をおかけしてすみません。
V1.07として改善しようと思いますが、原因はpinModeで出力LOWにしてしまっていたことにあります。
pinModeを指定したときに、RGB-LEDがLow出力になってしまうため、上記のような現象が発生しています。
たとえば以下のように、Loop内に処理を移し、青を消灯する処理を加えると、2回目以降は所望の動きになります。
analogWrite(led_blue, 255);
Hineさん、Fujitaさん
できましたら添付のRLduino78_basic.cppを差し替えていただき、動作確認を行ってみていただけないでしょうか。
こちらでは境界テストや、波形確認、digitalWriteとの混合など、およそのテストをして期待通りの動作をしていますが、念のためお願いできればと考えています。
なお、KURUMIの仕様上、ポートの初期値は0のため、一番最初にピカっとならないようにするには、以下のようにpinModeの前にdigitalWriteを書き、出力ラッチを1にする必要がございますので、ご理解のほど宜しくお願いいたします。
digitalWrite(22, HIGH); digitalWrite(23, HIGH); digitalWrite(24, HIGH); pinMode(22, OUTPUT); pinMode(23, OUTPUT); pinMode(24, OUTPUT);
確認しましたが japan.renesasrulz.com/.../10047.aspx のスケッチで明るさの変化中に PWM の動作とは別に一瞬消えることがあるみたいです。japan.renesasrulz.com/.../10050.aspx は期待した動作となるようです。
「初回だけビカっとする」はポートの初期化の際に LOW になることではなく、
/*GR-KURUMI Sketch Template Version: V1.06*/ #include <Arduino.h> // Pin 22,23,24 are assigned to RGB LEDs. int led_red = 22; // LOW active void setup() { analogWrite(led_red, 255); delay(1000); analogWrite(led_red, 254); } void loop() { }
上のスケッチで analogWrite(led_red, 254); を実行した際に一瞬明るく光ることで、前の RLduino78_basic.cpp では発生してました。今回のではこの現象はないようです。
ポートの初期化で LOW が出力される件ですが、_pinMode() のプロトタイプ宣言を
static void _pinMode(uint8_t u8Pin, uint8_t u8Mode, uint8_t u8Value = LOW);
とし、_pinMode() 本体を
static void _pinMode(uint8_t u8Pin, uint8_t u8Mode, uint8_t u8Value)
~ 略 ~
#ifdef WORKAROUND_READ_MODIFY_WRITE if (u8Value == HIGH) { sbi(Px, u8Bit); // 出力をHIGHに設定 } else { cbi(Px, u8Bit); // 出力をLOWに設定 } if (u8Mode == INPUT) { sbi(PMx, u8Bit); // 入力モードに設定 sbi(PIMx, u8Bit); // TTL入力バッファに設定 cbi(PUx, u8Bit); // プルアップ抵抗を無効に設定 } else if (u8Mode == INPUT_PULLUP) { sbi(PMx, u8Bit); // 入力モードに設定 cbi(PIMx, u8Bit); // CMOS入力バッファに設定 sbi(PUx, u8Bit); // プルアップ抵抗を有効に設定 } else if (u8Mode == OUTPUT) { cbi(PMx, u8Bit); // 出力モードに設定 cbi(POMx, u8Bit); // 通常出力モードに設定 } #else if (u8Value == HIGH) { *Px |= u8Bit; // 出力をHIGHに設定 } else { *Px &= ~u8Bit; // 出力をLOWに設定 } if (u8Mode == INPUT) { *PMx |= u8Bit; // 入力モードに設定 *PIMx |= u8Bit; // TTL入力バッファに設定 *PUx &= ~u8Bit; // プルアップ抵抗を無効に設定 } else if (u8Mode == INPUT_PULLUP) { *PMx |= u8Bit; // 入力モードに設定 *PIMx &= ~u8Bit; // CMOS入力バッファに設定 *PUx |= u8Bit; // プルアップ抵抗を有効に設定 } else if (u8Mode == OUTPUT) { *PMx &= ~u8Bit; // 出力モードに設定 *POMx &= ~u8Bit; // 通常出力モードに設定 } #endif } } }
と変更、_pinMode() の直後に _digitalWrite() を呼んでる箇所を
#if 0 // 出力モードに設定 _pinMode(u8Pin, OUTPUT); // 出力をHIGHに設定 _digitalWrite(u8Pin, HIGH); #else // 出力モードに設定 _pinMode(u8Pin, OUTPUT, HIGH); // 出力をHIGHに設定 _digitalWrite(u8Pin, HIGH); #endif
等変更すれば良い気がします。
Fujitaさん、ご確認とご提案ありがとうございます。
そうですね、まず一瞬ピカはanalogWriteの中で_pinModeを呼び出したときにLOW出力してましたのでそうなっていました。
Arduinoのサンプルでは、analogWriteを呼ぶ前にpinModeでOUTPUTに指定しており、感覚的には不定のまま出力になるためいまいちなんですよね。
Fujitaさんの変更に関してですが、仕様的にpinModeで出力を固定化するのはどうでしょうね。たとえば
digitalWrite(22, HIGH);
pinMode(22, OUTPUT);
とした場合、ユーザの期待はHIGH出力だと思っているのですが、LOW出力になるということですよね。この辺についてご意見あればいただきたいです。
お疲れ様です。
添付のRLduino78_basic.cppを導入してみました。
自分の手元で全ての条件のテストができているとは思いませんが、自分の利用する範囲では問題が発生しないようです。
これまで発生していたような問題はなく、動いています。
また、ピカっとしない初期化についても承知いたしました。なるほどですね。これは即組み込みます。
ありがとうございました。
あと、本来はスレ違いですが、内蔵eepromなんですけど、現在のバージョンもnoInterupt()しないといけない状況でしょうか。
2KBの連続書き込みをしようと思うと猛烈に遅く、また割り込み入れられないのでシリアル出力などができないので、
プログレス表示などもできなくて、現在は諦めて外付けのI2CEEPROMを利用することにしてしまいました。
このへんも改善されるといいなぁ。別スレッド立てたほうが良ければこの件もあげます。
(v1.04での話です。前述のとおり外付けのEEPROMを使うことにしたので最近のバージョンでは試していません。)
おおっと、書き込みしようと思ってだらだらしてたら、いつの間にかスレが進行してた!
Fujitaさん、毎度毎度検証ありがとうございます。毎度、自分の検証の甘さを思い知るなぁ。
一度ライブラリの主要部分目を通したほうがいいのかしらん。