GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
GR-KURUMI と RL78G1C のデュアルで、ゲームコントローラ(名称:ECO Liver Stick Game Controller)を作ろうと考え始めてます。この前、作ったサイリウムとも合体して、とりあえず、ペーパベースで、基板設計(DesignSpark)をしてみました。今度は、Fusion試してみようかな。
12個のプッシュスイッチ(ファンクションキー)のUSBゲームコントローラとしての機能は、RL78G1Cで実現して、シリアル接続で、GR-KURUMIに接続。GR-KURUMIは、シリアルLEDと9軸モーションセンサを制御。ケースは、直径32mm全長230mmのポリカーボネートパイプに収納です。
基板設計してからですけど、RL78G1Cは、これから、ブレッドボードで、実物の事前動作確認予定です(^^; 基板発注は、この動作確認後ですね。事前確認で、USBのVender IDをどうするかが、良く分ってない。雑誌インタフェースのバックナンバには、安く申請する方法などの記事もありましたが、動作確認後でしょうか。
プッシュボタンのレイアウトの確認に、10枚発注してみました。6/27には、届く予定。
ところで、RL78/G1Cも、GR-KURUMIと同じに、FTDIからプログラム書き込みできるのでしょうか? チップから、必要なピンは出てるようです。
digipontaさん、着々と進んでますね。楽しみです!
RFPを使ってUART書き込みでいけると思います。
Renesas Flash Programmer PCのシリアルポートを使用した書き込み回路例
documentation.renesas.com/.../r20ut0857jj0300_rfpsplcrct.pdf
ご参照ください。
鈴木さま 有り難うございます。 ついでにですが、シリアルにプルアップ抵抗が入ってますが、SparkfunのFTDIのカードとつなぐ場合、必須でしょうか?
dijipontaさん、"さま"は照れるので"さん"でお願いします :)
タイプBですのでTOOL0端子ですね。プルアップあったほうがよいと思います。
(RL78/G10でシリアル書き込みしようとして、うまくいってません・・・)
鈴木さん 有難うございます。実は、タイプAのTxDとRxDの方のプルアップです。GR-KURUMIの回路図では、RxDがCTSへ抵抗器がつながってるのですが、微妙で、どうなのかと。
digipontaさん、すみません。シリアル書き込みがうまくできないです。何でだろう・・・
とりあえず、試作基板が上がってきました。さっそく、組み立ててみたいと思います。まずは、RL78G1Cで、ファンクションキーのUSBキーボードを作って、GR-KURUMIとドッキングです。RL78G1Cからは、TOOL,RSTも出しているので、E10からプログラム書き込みます。
とりあえず、はんだ付けが終了した状態(ケースに収納状態)。ゲームコントローラとして動作するようになってから、GR-KURUMIをのせる予定。