GR-KURUMI フォーラム MAX7219用ライブラリ ledControl を使いたい
  • Forums
  • Files
  • がじぇっとるねさす ゆーざー会 - Wiki
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New

 

 GR-SAKURA

 GR-KURUMI

 GR-COTTON

 GR-CITRUS

 GR-PEACH

 GR-KAEDE

 GR-ADZUKI

 GR-LYCHEE

 GR-ROSE

 GR-MANGO(*)

 SNShield

 Web Compiler

 IDE for GR

 TOPPERS関連

 女子美コラボ

 その他

 ※プロデューサミーティング中

 作り方使い方資料

 イベント関連

 作品記事

 体験記事

 その他

 

 ライブラリ

 ツール

 その他・過去ファイル

  • Replies 4 replies
  • Subscribers 279 subscribers
  • Views 4742 views
  • Users 0 members are here
Options
  • Share
  • More
  • Cancel
Related Tags
  • Arduino Pro-mini
  • E1
  • GPS
  • GR-ADZUKI
  • GR-COTTON
  • GR-KURUMI
  • GR-KURUMI 書き込み
  • gr-sakura
  • Guthub
  • I2c
  • JPEG
  • Kirin
  • PMT
  • RL78 レジスタバンク
  • rx
  • S/Wシリアル
  • sd card
  • Serial2
  • WDT
  • webコンパイラ
  • xbee
  • コンパイル
  • シリコンマイク
  • 誤差補正
  • 音源
Related

MAX7219用ライブラリ ledControl を使いたい

Lwin
Lwin over 6 years ago

Arduino コミュニティには、

LedControl: a Arduino library for the MAX7221 and MAX7219 

(  http://playground.arduino.cc/Main/LedControl)

があります。これを、GR-KURUMIで使用したいのですが、ライブラリをインストールすると下記のようなエラーが発生します:

LedControl.cpp: In member function 'void LedControl::setDigit(int, int, byte, boolean)':
LedControl.cpp:164:43: error: 'pgm_read_byte_near' was not declared in this scope
v=pgm_read_byte_near(charTable + value);
^
LedControl.cpp: In member function 'void LedControl::setChar(int, int, char, boolean)':
LedControl.cpp:185:43: error: 'pgm_read_byte_near' was not declared in this scope
v=pgm_read_byte_near(charTable + index);
^
Invalid library found in C:\Users\user\Documents\Arduino\libraries\LedControl: Missing 'core-dependencies' from library
Invalid library found in C:\Users\user\Documents\Arduino\libraries\LedControl: Missing 'core-dependencies' from library

どんな問題があるのでしょう?

当然、ビルドすると下記のエラーがでます。

LedControl.cpp: In member function 'void LedControl::setDigit(int, int, byte, boolean)':
LedControl.cpp:164:43: error: 'pgm_read_byte_near' was not declared in this scope
v=pgm_read_byte_near(charTable + value);
^
LedControl.cpp: In member function 'void LedControl::setChar(int, int, char, boolean)':
LedControl.cpp:185:43: error: 'pgm_read_byte_near' was not declared in this scope
v=pgm_read_byte_near(charTable + index);

 

LedControl-1.0.6.zip

  • Reply
  • Cancel
  • Cancel
Parents
  • fujita nozomu
    fujita nozomu over 6 years ago

    web コンパイラにて GR-KURUMI_Sketch_V2.01.zip をテンプレートとして新規プロジェクトを作成し、「アップロード」で

    LedControl-1.0.6.zip をプロジェクトに追加し、「ビルド実行」を行いましたがエラーもなくビルドは成功しました。

    どのような手順でエラーが出ているのでしょうか?

    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • Kaz Kinoshita
    Kaz Kinoshita over 6 years ago in reply to fujita nozomu

    Lwinは、私のサークルのメンバーです。私が代わって回答いたします。

    webコンパイラでうまく行きました。ありがとうございます。

    当初は、ide4gr で開発をするつもりで、このZIPファイルをインストールしようとしました。このときに、このエラーが出ます。

    webコンパイラで開発を進めますので、問題は解消しました。

    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • fujita nozomu
    fujita nozomu over 6 years ago in reply to Kaz Kinoshita

    ide4gr V1.00 を確認してみましたが、収録されている GR-KURUMI のライブラリが V1.11と少々古く(約2年前)、その中の pgmspace.h の互換性の問題でエラーとなっているようです。

    web コンパイラではライブラリは最新のものになっているので問題ありませんが、ide4gr を使用されたいということであれば ide4gr-1.00/hardware/arduino/rl78/cores/arduino/avr/pgmspace.h を添付のものに差し替えて使用してみて下さい。

    pgmspace.h.zip

    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
  • Kaz Kinoshita
    Kaz Kinoshita over 6 years ago in reply to fujita nozomu
    ありがとうございます。
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
Reply
  • Kaz Kinoshita
    Kaz Kinoshita over 6 years ago in reply to fujita nozomu
    ありがとうございます。
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
Children
No Data
サイト使用条件
プライバシーポリシー
お問い合わせ
© 2010-2023 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.