GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
はじめまして。gr-kurumiを使い始めた者なのですが、はじめてのkurumiを参照し、LEDを光らせる書き込みを行う際に(手順11)
The writing processing failed.
ERROR:0x00002009
COM=0x9A Retry = 5
ST1 = 0x00, DST1 = 0x00, DST2 = 0x00
というエラー表示がありました。対処法を教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
がじぇるね岡宮です。
USBシリアル変換モジュールと、GR-KURUMIの接続がなにかしら違っている可能性があります。
私の方で正常に書き込みが確認できた後に、試しにUSBシリアル変換モジュールとGR-KURUMIの接続を外した状態で、Writeボタンを押すと以下の通り同様のエラーとなりました。
このCOM = 0x9Aという部分はボーレート設定のコマンドを示しているのですが、基本的にはGR-KURUMIと通信するときに最初に発行するコマンドですので、それが失敗しているということになります。