GR-LYCHEE GR-LYCHEEでオプティカルフローの表示
  • Forums
  • Files
  • がじぇっとるねさす ゆーざー会 - Wiki
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New

 

 GR-SAKURA

 GR-KURUMI

 GR-COTTON

 GR-CITRUS

 GR-PEACH

 GR-KAEDE

 GR-ADZUKI

 GR-LYCHEE

 GR-ROSE

 GR-MANGO(*)

 SNShield

 Web Compiler

 IDE for GR

 TOPPERS関連

 女子美コラボ

 その他

 ※プロデューサミーティング中

 作り方使い方資料

 イベント関連

 作品記事

 体験記事

 その他

 

 ライブラリ

 ツール

 その他・過去ファイル

  • State Not Answered
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 435 subscribers
  • Views 1534 views
  • Users 0 members are here
  • OpenCV
  • カメラ
  • GR-LYCHEE
Options
  • Share
  • More
  • Cancel
Related Tags
  • 5Vトレラント
  • binファイル
  • BLE
  • DisplayApp
  • e2studio
  • error
  • ESP32
  • GR-LYCHEE
  • GR-PEACH
  • html
  • includeに関しては、C言語のヘッダファイルの意味合いを理解すれば、どういうことなのか?がわかるんじゃないか?と思いますよ。
  • OpenCV
  • pwm
  • WebCamera
  • webコンパイラ
  • カメラ
  • コンパイラー
  • シリアル
  • ダウンロード
  • ツールチェン
  • ファームウェア
  • 基板サイズ
  • 解凍
Related

GR-LYCHEEでオプティカルフローの表示

dracen
dracen over 4 years ago

calcOpticalFlowFarneback関数でオプティカルフローの表示をしようとしているのですが、

メモリが足りないため、実行時に下記エラーで落ちます。

 

++ MbedOS Error Info ++
Error Status: 0x80010129 Code: 297 Module: 1
Error Message: Exception
Location: 0x1800d414
Error Value: 0x0
Current Thread: Id: 0x20034578 Entry: 0x1800bfd4 StackSize: 0xfa000 StackMem: 0x200d0490
-- MbedOS Error Info --
OpenCV Error: Insufficient memory (Failed to allocate 153600 bytes) in OutOfMemoryError, file ../core/src/alloc.cpp, line 52
OpenCV Error: Assertion failed (u != 0) in create, file ../core/src/matrix.cpp, line 433

 

e2studioでArduinoスケッチを模擬したサンプルプロジェクトをベースにしています。

スタックは100kB確保しています。

画像のサイズは下記としています。

#define IMAGE_HW 320/4
#define IMAGE_VW 240/4

 

どなたかうまくいった方はいらっしゃいませんか?

 

  • Reply
  • Cancel
  • Cancel
サイト使用条件
プライバシーポリシー
お問い合わせ
© 2010-2023 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.