GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
お世話になります。RZ/Aの2D描画エンジン(DRW)を試したく、GR-MANGO を入手してやってますが、HDMI出力が表示されなくて困っています。GR-MANGO の基板名は X71A-M01-B、2020年12月にマルツから購入したものです。カメラ入力は使わないため、MIPI/DV0 共に未接続です。「RZ/A2M Software Package for GR-MANGO V2.00」と「RZ/A2M Group RZ/A2M Graphics RGA Package for GR-MANGO V1.00」の画像表示を伴うサンプルから始めましたが、HDMI出力が表示されません。blinkyサンプルはベアメタルとFreeRTOSどちらも動くので、e2 studio のインストールとビルトには問題ないと思います。サンプル付属の文書によると、モニタはFull-WXGA(1366*768)を表示可能とのこと。この解像度をサポートするモニタはないので、一旦保留にしました。次は github/renesas-rz からインポートした「RZ_A2M_Mbed_samples」を試しました。mbed-gr-libs は github/renesas-rz/mbed-gr-libs の masterブランチに差替ました。sample_00_led_rtc_analogin / sample_02_ssif_loop_back は動きます。sample_22_hdmi_disp_ssif は wawファイルの再生は問題ないですが、HDMI出力はやはり表示されません。mbedサンプルの方はHDMI出力解像度がHD_720p(1280x720)なので、所有のモニタもサポートしています。モニタは「入力信号なし」は表示せず、何やら信号は入っているのに識別できないような感じです。HDMI出力が表示されない原因がわからないでしょうか?以上、宜しくお願いします。