GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
がじぇるね岡宮です。
GR-PEACHのSDKについて、申し訳ありませんが、個別にご連絡いただいている問題について記載します。
現在公開されているIDE for GR V1.04からV1.10で以下の問題があります。Webコンパイラ及びe2studio用のプロジェクトテンプレートV2.05.02では解消しています。
●SDカードにアクセスできない
IDE for GRの次のリリースは2019年12月を予定していますが、以下のパッチをIDE for GRの格納フォルダ "/hardware/arduino/rza1h/"に差し替えていただくことで回避できます。
5241.rza1h.zip
次に、以下の問題も見つかっています。
●Ethernet使用時にプログラム開始が遅くなる(長くて3分)
原因としてはTLSに必要な真性乱数(TRNG)をESP32からI2Cで受け取る処理のタイムアウトが長いためです。1回のI2Cでは2秒程度のタイムアウトですが、リトライを含めると全体として3分程度となってしまっています。GR-PEACHにWireless Camera シールドを接続すれば解消しますが、改善したSDKは2019年12月にリリースしたいと思います。
IDE for GRについては、前記のパッチを適用することで改善されます。
e2studio用のプロジェクトの暫定版は以下です。
peach_sketch_OpenCV_V20602.zip