GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
こんにちは
こちらで質問してよいのかわかりませんがRZ/A1HグラフィックスライブラリRGA用の画像データ作成ツールについて教えて下さい。
os.mbed.com/.../
上記のサイトにある"Convert Image to Binary Table"ツールでバッチファイル(BinaryImageMakeRGAH.bat)を実行したところ以下のようにエラーとなってしまいました。
D:\work\cnv_img_to_bin_tbl>RunImagePackager "D:\work\cnv_img_to_bin_tbl\Images\BinaryImageConfigRGAH.image.xml"<ERROR err_number='13' err_description='型が一致しません。'/>
対策をご存知の方がいらっしゃいましたらご教示願います。
原因は分かりませんが、"BinaryImageConfigRGAH.image.xml"のヘッダが language="C" だとうまく動いていないようです。以下のように書き換えると、.binファイル形式ではありますが、変換自体は成功しました。binファイルからCテーブルに変換する手間が残りますが、ご参考まで。
-----------------------<OutputBinary path="BinaryImage_RZ_A1H.bin" language="Binary" symbol="RGA_Sample_BinaryImage" table_format="Embed" source_template="${ImagePackagerLib}\SourceTemplate.xml#default" super_class="${ImagePackagerLib}\SuperClass.xml#default" alpha_raw_image_width="800"><OutputHeader path="BinaryImage_RZ_A1H.h" include_define="BINARYIMAGE_RZ_A1H_H"/></OutputBinary>-----------------------
変更点・「path="BinaryImage_RZ_A1H.c"」→「path="BinaryImage_RZ_A1H.bin"」・「language="C"」→「language="Binary"」・「table_format="Embed"」を追加