GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
GR-PEACH-FUll + オーディオシールドの組み合わせでNTSCカメラと接続し,LCD,SDカードの接続なしでシリアル通信経由で画像を取得しようとしています.
カメラは秋月電子で購入した「MTV-D-54K0」をシールドの1A端子に接続し,サンプルコードのCameraクラスのインスタンス生成時に引数をcamera(0)のようにしましたが,画像が取得できません.
camera(1),camera(640,480,0)など引数は一通り変えてみたり,接続先のコネクタを変えてみたりしましたが取得できません.
camera.getJpegAddress()の結果はカメラの接続有無に関わらず常にサイズ30バイト程度のデータになってしまいます.
オシロスコープでカメラが接続されたオーディオシールドのピンを確認しましたが,映像に合わせて変化するNTSC信号らしき信号が入っているのは確認しています.
GR-PEACHでNTSCカメラを用いる際,接続するカメラの解像度や画像形式に指定はありますか?
もし可能であれば解決のヒントやコードを教えていただけると幸いです.
よろしくお願いします.