GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
GR-ROSEのソフト開発環境としては、以下の3種類の予定です。
#2018/09/14: Webコンパイラ、e2studio用プロジェクトをV0.02にアップデートしました。RX65NではRAMが2分割されていますが、これがリンカスクリプトに正しく記載されておらず、RAMの容量をオーバーを起こし、Ethernet、RTPS関連が動作しないことがあるのを修正しました。また、Amazon FreeRTOSのRX用リリース V0.1.4を適用しました。
#2018/09/21: Webコンパイラ、e2studio用プロジェクトをV0.03にアップデートしました。 Serialクラスのボーレートの精度をあげました。受信端子をINPUT_PULLUPにしました。近藤科学のB3M-SB-1040-Aで1.5Mbps、RS-485(Serial3)が動作することを確認しました。
#2018/11/9: ライブラリ全体をV0.04にアップデートしました。I2C修正、SerialクラスでDIRECTIONを送信→受信に切り替える際に送信バッファが空になるまで待つ、Micros修正。
①Webコンパイラ
Webブラウザを使ってオンラインでプログラムする環境です。
GRトップからログインして、プロジェクトテンプレート「GR-ROSE_Sketch_Vx.xx.zip」を選択して、プロジェクトを作成してください。
プログラムをビルドすると、「rose_sketch.bin」ができあがります。GR-ROSEのリセットボタンを押して、ストレージにbinファイルを書き込めばプログラムが走ります。
②IDE for GR
Arduinoライクなオフライン環境です。正式版への対応はプロデューサーミーティング後にハードウェア、ソフトウェア共に仕様がFixしてから行います。
β版用には以下のファイルを解凍し、フォルダ「rx65n」を以下にコピーしてください。IDE for GR V1.04以上で対応しています。
Windows : ide4gr-1.04-windows\ide4gr-1.04\hardware\arduino
Mac : IDE4GR(略)hardware\arduino
③e2studio
プロ向けのEclipseベースのオフライン環境です。
takaseさん、e2studioでのご確認、コメントありがとうございます。
まず、ビルド時に全ビルドが走ってしまう件の、回避策を書きます。この原因については、中で展開したいと思います。
もともとは、e2studioのリビルド現象で最終的にMooさんが回避策を見つけてくれました。
●ビルド終了時にプロジェクトのプロパティを開き、左ナビ「C/C++ビルド」→タブ「振る舞い」を開きます。
以下のように「リソース保管時にビルド」をチェックし、一旦Applyします。
●その後、もう一度同じタブを開き、今度は「リソース保管時にビルド」のチェックをはずして、Applyします。これで、次回以降は編集ファイルだけコンパイルされるようになります。