GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
GR-SAKURAスケッチリファレンスから「基本ライブラリ」「シリアル通信」を選択すると「シリアル通信(Serialクラス)」の説明でUSB以外7個のUARTが有るように書いてあります。
これはSAKURAの説明ではないようですが、SAKURAのシリアル通信ポートのピンアサインと使い方、例えばSerial2を選択する場合のコマンドは「Serial.print(val)」を「Serial2.print(val)」
とするだけで良いのでしょうか。
わかりやすいサンプル例が無いでしょうか。
がじぇるね岡宮です。
>例えばSerial2を選択する場合のコマンドは「Serial.print(val)」を「Serial2.print(val)」
はい、その通りとなります。
基本的にピンマップに書いてある「Serial1」や、それ以外のWire「Wire2」なんかもそのオブジェクト名をそのまま使用する形となります。
SAKURAスケッチリファレンス | Renesas
有難うございました。
今まで使っていたArduinoとかなり互換が有って助かります。