GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
RENESASレファレンスのRTCサンプルを実行していますが、割込みが発生しないのとLEDの点灯が反転しています。
https://www.renesas.com/tw/ja/products/gadget-renesas/reference/gr-sakura/library-rtc
1.まずLED0がSetupでOFFさせているが点灯(HIGHで点灯)する。
2.1分後に割込みが発生してLED0が点灯(消灯)するはずが、変化しない。
大きな間違いをしているのかも知れませんが、上記URLに記載されているサンプルだけでは不足なのでしょうか。
よろしくアドバイスお願いいたします。
上記サイト内のサンプルソフトの「setup」の最後に「rtc_alarm_on」を追加して、タイマー割込みをONする命令を追加してみましたが結果は同様割込みが掛かりません。
助けてください。
解決しました。
上記のサンプルソフトの一部が不足していました。
err = rtc_set_alarm_time(t.hour, t.min + 1);の部分3つがセットになっていて時間、分、曜日が必要で「曜日」を追加したら機能しました。