GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
GR--CITRUSを入手し早速いじろうとしてIDE for GRを試したのですが、以下のエラーが出てしまいます。
試したのは利用開始例にある”Fading”です。"PIN_LED0"の変更は行いました。
Javaはver8-update111、OSXは10.9.5、という環境です。
IDEforGRE080は2回インストールしてみましたが結果は同じです。
対処方法をご教示いただけると幸いです。
Arduino: E0.8.0 (Mac OS X), Board: "GR-CITRUS"
/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/tools/gcc-rx/rx-elf/rx-elf/bin/rx-elf-gcc -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/variants/gr_citrus -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/avr -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/rx63n -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/utility -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/utility/driver -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/utility/r_byteq_v1.30 -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/utility/r_config -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/utility/T4_src -Wall -ffunction-sections -fno-function-cse -fsigned-char -fdata-sections -mno-balign -DTESTING=1 -DGRSAKURA -DARDUINO=100 -DCPPAPP -D__RX_LITTLE_ENDIAN__=1 -D__T4__ -O2 -flto -mlittle-endian-data -mcpu=rx600 -m64bit-doubles -c -x c++ /Users/shio/tmp.ide4gr/build2612602148285772166.tmp/Fading.cpp -o /Users/shio/tmp.ide4gr/build2612602148285772166.tmp/Fading.cpp.o Fading.ino: In function 'loop':Fading.ino:43:1: internal compiler error: Illegal instruction: 4libbacktrace could not find executable to openPlease submit a full bug report,with preprocessed source if appropriate.See <URL:http://www.kpitgnutools.com> for instructions.
This report would have more information with "Show verbose output during compilation" enabled in File > Preferences.
エラーの内容は IDE for GR が使用しているコンパイラの内部エラーであり Java は関係なさそうです。
> 試したのは利用開始例にある”Fading”です。"PIN_LED0"の変更は行いました。
にある「変更」とは http://gadget.renesas.com/ja/product/citrus_sp3.html にある
> スケッチの中にある"ledPin"を9ピンから"PIN_LED0"に変更します。
のことでしょうか? 変更を行わずにビルドした場合でも同様のエラーは発生しますか?
エラー中の
/Users/shio/tmp.ide4gr/build2612602148285772166.tmp/Fading.cpp
はテンポラリで作成された C++ のソースファイルですが、これの内容はどうなってますか?
念のため私のMacで(まだYosemiteのままなのですが)試してみましたが、問題なくコンパイルと書き込みができました。
Fading.cppの内容は気になるところなのですが、Fadingサンプルを読まずに、IDE4GRを起動した時点の何も変更しない状態でチェックボタンを押してもエラーになりますでしょうか?
Okamiya様
お世話になります。空のソースからのコンパイルでも以下のエラーとなりました。
/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/tools/gcc-rx/rx-elf/rx-elf/bin/rx-elf-gcc -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/variants/gr_citrus -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/avr -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/rx63n -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/utility -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/utility/driver -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/utility/r_byteq_v1.30 -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/utility/r_config -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/utility/T4_src -Wall -ffunction-sections -fno-function-cse -fsigned-char -fdata-sections -mno-balign -DTESTING=1 -DGRSAKURA -DARDUINO=100 -DCPPAPP -D__RX_LITTLE_ENDIAN__=1 -D__T4__ -O2 -flto -mlittle-endian-data -mcpu=rx600 -m64bit-doubles -c -x c++ /Users/shio/tmp.ide4gr/build7072897608468592965.tmp/sketch_dec06a.cpp -o /Users/shio/tmp.ide4gr/build7072897608468592965.tmp/sketch_dec06a.cpp.o
/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/tools/gcc-rx/rx-elf/rx-elf/bin/rx-elf-gcc -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/variants/gr_citrus -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/avr -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/rx63n -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/utility -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/utility/driver -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/utility/r_byteq_v1.30 -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/utility/r_config -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/utility/T4_src -Wall -ffunction-sections -fno-function-cse -fsigned-char -fdata-sections -mno-balign -DTESTING=1 -DGRSAKURA -DARDUINO=100 -DCPPAPP -D__RX_LITTLE_ENDIAN__=1 -D__T4__ -O2 -flto -mlittle-endian-data -mcpu=rx600 -m64bit-doubles -c -x c /Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/rx63n/interrupt_handlers.c -o /Users/shio/tmp.ide4gr/build7072897608468592965.tmp/interrupt_handlers.c.o
/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/tools/gcc-rx/rx-elf/rx-elf/bin/rx-elf-gcc -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/variants/gr_citrus -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/avr -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/rx63n -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/utility -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/utility/driver -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/utility/r_byteq_v1.30 -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/utility/r_config -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/utility/T4_src -Wall -ffunction-sections -fno-function-cse -fsigned-char -fdata-sections -mno-balign -DTESTING=1 -DGRSAKURA -DARDUINO=100 -DCPPAPP -D__RX_LITTLE_ENDIAN__=1 -D__T4__ -O2 -flto -mlittle-endian-data -mcpu=rx600 -m64bit-doubles -c -x c /Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/rx63n/reboot.c -o /Users/shio/tmp.ide4gr/build7072897608468592965.tmp/reboot.c.o
/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/tools/gcc-rx/rx-elf/rx-elf/bin/rx-elf-gcc -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/variants/gr_citrus -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/avr -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/rx63n -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/utility -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/utility/driver -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/utility/r_byteq_v1.30 -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/utility/r_config -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/utility/T4_src -Wall -ffunction-sections -fno-function-cse -fsigned-char -fdata-sections -mno-balign -DTESTING=1 -DGRSAKURA -DARDUINO=100 -DCPPAPP -D__RX_LITTLE_ENDIAN__=1 -D__T4__ -O2 -flto -mlittle-endian-data -mcpu=rx600 -m64bit-doubles -c -x c /Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/rx63n/util.c -o /Users/shio/tmp.ide4gr/build7072897608468592965.tmp/util.c.o
/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/rx63n/util.c: In function '_startOrStopModule':
/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/rx63n/util.c:778:1: internal compiler error: Illegal instruction: 4
}
^
libbacktrace could not find executable to open
Please submit a full bug report,
with preprocessed source if appropriate.
See <URL:http://www.kpitgnutools.com> for instructions.
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
enabled in File > Preferences.
###追加情報
エラーが出たのは自宅の古いMacProですが、職場のほぼ最新のMacProでは問題なくコンパイルできました。
無理矢理MacOSX10.9へupgradeしているのが何か影響しているのでしょうか?
fujita様
当該ファイルはありませんでした。
ピンの定義変更をしないと、未定義エラー(だったか?)になるのは確認済みです。
> /Users/shio/tmp.ide4gr/build2612602148285772166.tmp/Fading.cpp
> 当該ファイルはありませんでした。
IDE for GR を起動するごとに作業フォルダは変わります。直前の例では
/Users/shio/tmp.ide4gr/build7072897608468592965.tmp/sketch_dec06a.cpp
がビルドされており、そちらではエラーとなっておらず、
/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/rx63n/util.c
がエラーとなっています。敢えて弄らない限りはインストール時から内容が変更されないファイルですが、このファイルの内容が化けていないか、配布されている IDE4GR_080.dmg.zip に格納されているものと diff は取れませんか?
> ピンの定義変更をしないと、未定義エラー(だったか?)になるのは確認済みです。
変更前のピン定義が
int ledPin = 9; // LED connected to digital pin 9
であり、これは変更しなくても IDE for GR と使用されるツールチェーンの動作が正常であればビルドでエラーは出ません。
fujita様、
失礼しました。~/tmp.ide4gr/以下をrm -rfしてから再度試しました。
#CITRUSを選択、Fadingのソースをいじらずにコンパイル
やはり同様なエラーとなり、当該フォルダにあったFading.cppが以下のものです。
#line 1 "Fading.ino"
/*
Fading
This example shows how to fade an LED using the analogWrite() function.
The circuit:
* LED attached from digital pin 9 to ground.
Created 1 Nov 2008
By David A. Mellis
modified 30 Aug 2011
By Tom Igoe
arduino.cc/.../Fading
This example code is in the public domain.
*/
#include <Arduino.h>
void setup();
void loop();
#line 21
void setup() {
// nothing happens in setup
void loop() {
// fade in from min to max in increments of 5 points:
for(int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 255; fadeValue +=5) {
// sets the value (range from 0 to 255):
analogWrite(ledPin, fadeValue);
// wait for 30 milliseconds to see the dimming effect
delay(30);
// fade out from max to min in increments of 5 points:
for(int fadeValue = 255 ; fadeValue >= 0; fadeValue -=5) {
////////////////////////////////// error message ////////////////////////////////////////////
/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/tools/gcc-rx/rx-elf/rx-elf/bin/rx-elf-gcc -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/variants/gr_citrus -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/avr -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/rx63n -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/utility -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/utility/driver -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/utility/r_byteq_v1.30 -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/utility/r_config -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/utility/T4_src -Wall -ffunction-sections -fno-function-cse -fsigned-char -fdata-sections -mno-balign -DTESTING=1 -DGRSAKURA -DARDUINO=100 -DCPPAPP -D__RX_LITTLE_ENDIAN__=1 -D__T4__ -O2 -flto -mlittle-endian-data -mcpu=rx600 -m64bit-doubles -c -x c++ /Users/shio/tmp.ide4gr/build6033813568040763729.tmp/Fading.cpp -o /Users/shio/tmp.ide4gr/build6033813568040763729.tmp/Fading.cpp.o Fading.ino: In function 'loop':Fading.ino:43:1: internal compiler error: Illegal instruction: 4libbacktrace could not find executable to openPlease submit a full bug report,with preprocessed source if appropriate.See <URL:http://www.kpitgnutools.com> for instructions.
diffをとる件はもう少しお待ち下さい。
install済みのものとdmgをマウントした時のものをdiffしましたが、両者は完全一致です。
diff /Volumes/IDEforGR/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/rx63n/util.c \
? /Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/rx63n/util.c
ところで、以下のエラーが起きた778行はutil.cの最終行でした。
h50baraさん、こんにちは。> internal compiler error: Illegal instruction: 4これは、GCCが内部的に呼び出しているGASでIllegal instructionのアセンブルエラーが発生して、GASが終了コード4で終了してしまったことを表しているように見受けられます。もしかして、古い(もしかすると、ご自身でGNUのソースからビルドした最新の)GNURXがインストールされていて、そのパスが環境変数PATHに設定されていて、そちらのGASが呼び出されてしまっている、ということはありませんでしょうか? 環境変数PATHを確認してみるのはどうでしょうか?
NoMa様
コメントありがとうございます。xcodeはinstallしていますが、他の開発ツールはこれまでこのMacには入れたことがありません。
ただ、元々UNIXユーザーなので、PATHは自分で設定したものを流用しています。探す順番が問題かと思うので、このコンパイル時に
呼ばれる実行形式が置かれている場所を教えて頂けるでしょうか?
現在のPATHは以下の設定です。
shio[64]% printenv PATH
/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/home/shio/bin:/usr/local/share/GMT/bin
h50baraさん、こんにちは。そうでしたか。他のGNURXは無いということですね。そうなると、また別の可能性を考える必要がありそうです。(もしかすると、Illegal instruction: 4 は何かのプログラムがx86の不正命令例外で落ちているかも知れません。すみません。ちょっと要領を得ないのは、実はMacを使ったことが無くて、WindowsやLinuxやGCC一般の知識から推測しているせいなのです。怒らないで下さいね。) でも、投稿されていた情報からは、何かGCCが内部的に起動しているプログラム、が関係していそうな気がします。もう少し、この方向で調べてみるなら、本来起動されるべきプログラムは以下のディレクトリにあるものの筈ですので、これをPATHの先頭側に追加してみて様子を見ることになりそうです。/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/tools/gcc-rx/rx-elf/rx-elf/bin//Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/tools/gcc-rx/rx-elf/rx-elf/rx-elf/bin//Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/tools/gcc-rx/rx-elf/rx-elf/libexec/gcc/rx-elf/4.8-GNURX_v14.03あと、それで解決しなければ、元々UNIXユーザさんということですので、これらをPATHに追加した上で、シェルから以下のコマンドを入力してみて様子を見てみるという手も試せるかと思います。(もっとも、IDE4GRを起動し直した時点で、IDE4GRがFading.inoから生成した中間ファイルとしてのFading.cppがあるディレクトリは変わってしまっているので、その部分は直しておく必要があります。)/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/tools/gcc-rx/rx-elf/rx-elf/bin/rx-elf-gcc -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/variants/gr_citrus -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/avr -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/rx63n -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/utility -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/utility/driver -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/utility/r_byteq_v1.30 -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/utility/r_config -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rx63n_2/cores/arduino/utility/T4_src -Wall -ffunction-sections -fno-function-cse -fsigned-char -fdata-sections -mno-balign -DTESTING=1 -DGRSAKURA -DARDUINO=100 -DCPPAPP -D__RX_LITTLE_ENDIAN__=1 -D__T4__ -O2 -flto -mlittle-endian-data -mcpu=rx600 -m64bit-doubles -c -x c++ /Users/shio/tmp.ide4gr/build6033813568040763729.tmp/Fading.cpp -o /Users/shio/tmp.ide4gr/build6033813568040763729.tmp/Fading.cpp.o それでも同じエラーになるのであれば、(GNURXの)GCCが(GNURXの)GASに渡したアセンブラソースが残るようなコンパイルオプションを追加して、そのアセンブラソースをシェルのコマンドラインから直接(GNURXの)GASを実行してアセンブルして様子を見てみることになりそうです、、、
ソースによってはコンパイルが通っているので PATH の問題はなさそうです。
エラーにある 'internal compiler error: Illegal instruction:' を検索するとヒットするページの内のひとつ
Mac Ports: gcc48: f951: internal compiler error: Illegal instruction
では GMP ライブラリをソースから再インストールすることで解決したようです。同様の方法で解決するかはわかりませんが、IDE for GR の中で使用しているツールチェーンが使用しているライブラリの版は疑っても良いかもしれません。
藤田様、確かにそうですね。他のGNURXでないとすると、もうx86版とかのGCCの同名プログラムが実行される可能性になってしまって、エラーが出ていないソースがあることが辻褄合いませんね。h50baraさん、ごめんなさい。私が思っていたような方向では無さそうです。追伸GMPライブラリというのは、このディレクトリにあるlibgmp.dylibなのかな? 共有ライブラリの検索パスの順序(環境変数 LD_LIBRARY_PATH の設定?)を変更してみるという手もあるのかな? (Windowsで言うところのDLL HELLというやつでしょうか、、、)/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/tools/gcc-rx/rx-elf/rx-elf/lib
NoMa様、fujita様、
いろいろとコメントありがとうございます。
基本的(?)なことですが、IDE4GRでは、これのinstall以前にMacOSXへ組み込まれたgccのライブラリなどを利用しているのでしょうか?
私は、IDE4GRはこれだけで完全に閉じた開発システムと思っていたのですが。閉じていないから今回のようなエラーが起きるということでしょうか?これは単純な疑問ですが。
h50baraさん、こんにちは。私は閉じていると思っています。ですが、オペレーティングシステム側にそれを混乱させてしまう程の自由度を後付け出来る機能が備わっている、ということなのでは?と考えています。(むしろその自由度があること(或いはその自由度を意図的に保持しておくこと)がLinuxやGNUツールでメリットと考えられているかも知れません。そして、それがMac OSやGNURXにも継承されている(或いは継承されて『しまった』?)というような感じです。)あと、LinuxとGCCのライブラリは、WindowsでのMFCや.NETと同様に、一心同体(渾然一体)の関係にあるように思えます。オペレーティングシステム側(それは、あまたのGNUツールや諸々のオープンソースツールを含みます)がそもそもGCCでビルドされ、GCCのライブラリを使っている状況ですので、IDE4GRのGNURXに同梱されているGCCのライブラリの同等物と何らかの干渉を起こしてしまう可能性は(GNURXに限らず)やむを得ない気もします。と、ここまで書いて気付いたのですが、Mac OSのビルドに使われているのは、GCCでは無くてCLANGでしたっけ、、、それから、原因がGMPライブラリかどうか確定した訳ではないですが、このライブラリはGCC専用ライブラリという訳では無くて、あまたあるオープンソースライブラリの1つです。ある時点から、GCCはこのライブラリに依存するようになって、有志の人や企業/団体が配布しているGCCバイナリッケージに同梱されるようになったものだと認識しています。(同様のものにMPCライブラリというものもあります。)
> 基本的(?)なことですが、IDE4GRでは、これのinstall以前にMacOSXへ組み込まれたgccのライブラリなどを利用しているのでしょうか?
IDE for GR やそれから呼ばれるツールチェーンが実際どうなっているかはわかりませんが、アプリケーションに対してライブラリが静的リンクになっている場合以外は動的にリンクされるライブラリが使用されることは普通にあることです。Mac がどうだかわかりませんが Windows ではアプリケーションとそれらで使用される .DLL が別に配布される状況はごく普通です。Javaや.NETの普及によりアプリケーションとライブラリの分離は更に進んだとも思います。
すみません。思い返してみると、Linuxや最近のWindowsのLinux互換環境(MSYS2)ではパッケージマネージャでGCCをインストールしていましたので、これらのGCCが閉じているのか開いているのか把握していた訳ではなかったことに気付きました。以下の『有志の人や企業/団体が配布しているGCCバイナリッケージに同梱され』というのは、言い過ぎました。すみません。>それから、原因がGMPライブラリかどうか確定した訳ではないですが、このライブラリはGCC専用ライブラリという>訳では無くて、あまたあるオープンソースライブラリの1つです。ある時点から、GCCはこのライブラリに依存する>ようになって、有志の人や企業/団体が配布しているGCCバイナリッケージに同梱されるようになったものだと認識>しています。(同様のものにMPCライブラリというものもあります。)
Mac用にGCCのコンパイルをしていただいたエンジニアにヒアリングしました。
原因は分かっていませんが、もしEFI32ビットの場合、申し訳ありませんが動作が困難の状態とのことです。
以下の通り転記いたします。
------------------------------------------------
はっきりとした要因は分かりませんが、
Xcodeに限らず、種々のソフトウェアのインストール環境、
およびパス設定の違いによって、IDEforGRのGCCが
変な位置にあるツール類(GCCから呼び出すCC、ASなど)に
アクセスしにいっているような雰囲気です。
「無理矢理MacOSX10.9へupgradeしている」
ということですので、Xcodeも古いGCCベースのものが残存していて、
そちらが影響しているという可能性もあります。
あとは、使用しているMacProの型番を確認していただいて、
初期のものだとすればファームが「EFI32ビット」なので、
サポート対象外でおそらく動作させるのは無理かと思われます。
「無理矢理MacOSX10.9へupgrade」
は、以下のサイトのような手段で行っているのかと思います。
90luck.blogspot.jp/.../mac-promac-os-x-1092.html
-------------------------------------------------
h50baraさん、こんにちは。Rulzの新参者、かつ、どこの馬の骨か分からない輩、である私の薀蓄はさておき(ちょっと身も蓋も無いですが)、せっかく買ったGR-CITRUSが長年使って来たMacProで動かない件は、即効性の特効薬のようなものは無さそうな感じです。(藤田様も所謂『打ち出の小槌』とか『銀の弾』に相当するようなものが思い付かないようですし、岡宮様からはギブアップ宣言に近いようなリプライもありましたし。) 地味で泥臭い作業で根気よく調べていくしか無さそうな気がしています。どうしましょうか?実は、私も先日買ったGR-CITRUSが謎のWindowsドライバインストールエラーを起こして、自分のパソコンでは使えないのかも、と肝を冷やしたばかりだったので、他人事とは思えなくて色々投稿してしまったのですが、、、(結局、私の場合は、そうなるのは理屈からして当然だった、ちょっとGR-CITRUSを操作すれば何の問題も無かった、というのが分かって、それ以後、何事も無く使えたのですが、、、)ちなみに、私のWindows7も常識では考えられないぐらい大昔のマシンにインストールしてあったりします、、、
よく考えてみたらide4grのダウンロードページは、Win用/MAC用、って書かれてるだけで、OSのversion等については未記載ですね。。
折角なので、そのへん更新されても良いのかな、と。