GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
V1.03 も一応試してみましたが結果は同じですね。自分の環境では V1.00以外はライブラリのビルドでこけますね。
アプリのフォルダー内のコンパイラで同じくアプリのフォルダーにあるライブラリーのソースをビルドして、どうしてエラーが出るんでしょうね。
別のコンパイラでビルドするなら分かりますけど、どうやったらこんなことができるんでしょう。
サポートが El Capitanまでになっていますが、El Capitanなら動作するんでしょうか? ちなみに自分のOSは Mac OS 10.12.6 Sierraです。
それとも、High Sierraにしないと動かないのでしょうか?
正常にビルドできている人いるんですか?と言いたくはなりますね。一応エラーログは添付しますが、V1.01 V1.02と変化はなさそうです。
この件は報告と受け取ってください、対応は不要です。自分はWindowsパソコンもあるので。
Mac用のv1.03にあまり期待はしてなかったのですが、それでもちょっとイラっとしたのでフォーラムに書きたくなっただけですので。
Arduino: V1.03 (Mac OS X), Board: "GR-ADZUKI"
/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/tools/gcc-rl78/rl78-elf/bin/rl78-elf-gcc -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rl78g13/cores/rl78g13 -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rl78g13/variants -Os -fno-function-cse -funit-at-a-time -falign-jumps -fdata-sections -ffunction-sections -fno-cprop-registers -fsigned-char -g -DARDUINO=100 -DWORKAROUND_READ_MODIFY_WRITE -D__RL78__ -DGRADZUKI -c -x c++ /Users/Furutani/tmp.ide4gr/build4131600911807272550.tmp/sketch_feb12c.cpp -o /Users/Furutani/tmp.ide4gr/build4131600911807272550.tmp/sketch_feb12c.cpp.o /Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/tools/gcc-rl78/rl78-elf/bin/rl78-elf-gcc -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rl78g13/cores/rl78g13 -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rl78g13/variants -Os -fno-function-cse -funit-at-a-time -falign-jumps -fdata-sections -ffunction-sections -fno-cprop-registers -fsigned-char -g -Wa,-gdwarf2 -c -x assembler-with-cpp /Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rl78g13/cores/rl78g13/rl78/reset_program.S -o /Users/Furutani/tmp.ide4gr/build4131600911807272550.tmp/reset_program.S.o /Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/tools/gcc-rl78/rl78-elf/bin/rl78-elf-gcc -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rl78g13/cores/rl78g13 -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rl78g13/variants -Os -fno-function-cse -funit-at-a-time -falign-jumps -fdata-sections -ffunction-sections -fno-cprop-registers -fsigned-char -g -DARDUINO=100 -DWORKAROUND_READ_MODIFY_WRITE -D__RL78__ -DGRADZUKI -c -x c /Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rl78g13/cores/rl78g13/avr/avrlib.c -o /Users/Furutani/tmp.ide4gr/build4131600911807272550.tmp/avrlib.c.o /Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rl78g13/cores/rl78g13/avr/avrlib.c: In function 'ultoa':/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rl78g13/cores/rl78g13/avr/avrlib.c:108:1: internal compiler error: Illegal instruction: 4 } ^libbacktrace could not find executable to openPlease submit a full bug report,with preprocessed source if appropriate.See <gcc.gnu.org/bugs.html> for instructions.
This report would have more information with "Show verbose output during compilation" enabled in File > Preferences.
> アプリのフォルダー内のコンパイラで同じくアプリのフォルダーにあるライブラリーのソースをビルドして、どうしてエラーが出るんでしょうね。 > > 別のコンパイラでビルドするなら分かりますけど、どうやったらこんなことができるんでしょう。
動的リンクの仕組みを勉強されては?
> この件は報告と受け取ってください、対応は不要です。自分はWindowsパソコンもあるので。
compile error of ide4gr on macosx for gr-citrus
↑のときもそうだったけど、Mac ユーザって問題解決努力をしないで諦めるの早い印象だな。