GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
V1.03 も一応試してみましたが結果は同じですね。自分の環境では V1.00以外はライブラリのビルドでこけますね。
アプリのフォルダー内のコンパイラで同じくアプリのフォルダーにあるライブラリーのソースをビルドして、どうしてエラーが出るんでしょうね。
別のコンパイラでビルドするなら分かりますけど、どうやったらこんなことができるんでしょう。
サポートが El Capitanまでになっていますが、El Capitanなら動作するんでしょうか? ちなみに自分のOSは Mac OS 10.12.6 Sierraです。
それとも、High Sierraにしないと動かないのでしょうか?
正常にビルドできている人いるんですか?と言いたくはなりますね。一応エラーログは添付しますが、V1.01 V1.02と変化はなさそうです。
この件は報告と受け取ってください、対応は不要です。自分はWindowsパソコンもあるので。
Mac用のv1.03にあまり期待はしてなかったのですが、それでもちょっとイラっとしたのでフォーラムに書きたくなっただけですので。
Arduino: V1.03 (Mac OS X), Board: "GR-ADZUKI"
/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/tools/gcc-rl78/rl78-elf/bin/rl78-elf-gcc -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rl78g13/cores/rl78g13 -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rl78g13/variants -Os -fno-function-cse -funit-at-a-time -falign-jumps -fdata-sections -ffunction-sections -fno-cprop-registers -fsigned-char -g -DARDUINO=100 -DWORKAROUND_READ_MODIFY_WRITE -D__RL78__ -DGRADZUKI -c -x c++ /Users/Furutani/tmp.ide4gr/build4131600911807272550.tmp/sketch_feb12c.cpp -o /Users/Furutani/tmp.ide4gr/build4131600911807272550.tmp/sketch_feb12c.cpp.o /Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/tools/gcc-rl78/rl78-elf/bin/rl78-elf-gcc -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rl78g13/cores/rl78g13 -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rl78g13/variants -Os -fno-function-cse -funit-at-a-time -falign-jumps -fdata-sections -ffunction-sections -fno-cprop-registers -fsigned-char -g -Wa,-gdwarf2 -c -x assembler-with-cpp /Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rl78g13/cores/rl78g13/rl78/reset_program.S -o /Users/Furutani/tmp.ide4gr/build4131600911807272550.tmp/reset_program.S.o /Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/tools/gcc-rl78/rl78-elf/bin/rl78-elf-gcc -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rl78g13/cores/rl78g13 -I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rl78g13/variants -Os -fno-function-cse -funit-at-a-time -falign-jumps -fdata-sections -ffunction-sections -fno-cprop-registers -fsigned-char -g -DARDUINO=100 -DWORKAROUND_READ_MODIFY_WRITE -D__RL78__ -DGRADZUKI -c -x c /Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rl78g13/cores/rl78g13/avr/avrlib.c -o /Users/Furutani/tmp.ide4gr/build4131600911807272550.tmp/avrlib.c.o /Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rl78g13/cores/rl78g13/avr/avrlib.c: In function 'ultoa':/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rl78g13/cores/rl78g13/avr/avrlib.c:108:1: internal compiler error: Illegal instruction: 4 } ^libbacktrace could not find executable to openPlease submit a full bug report,with preprocessed source if appropriate.See <gcc.gnu.org/bugs.html> for instructions.
This report would have more information with "Show verbose output during compilation" enabled in File > Preferences.
> アプリのフォルダー内のコンパイラで同じくアプリのフォルダーにあるライブラリーのソースをビルドして、どうしてエラーが出るんでしょうね。 > > 別のコンパイラでビルドするなら分かりますけど、どうやったらこんなことができるんでしょう。
動的リンクの仕組みを勉強されては?
> この件は報告と受け取ってください、対応は不要です。自分はWindowsパソコンもあるので。
compile error of ide4gr on macosx for gr-citrus
↑のときもそうだったけど、Mac ユーザって問題解決努力をしないで諦めるの早い印象だな。
> でも、文字列しか扱わないコンパイラでシステム側の機能を使うのは限られているでしょうから、
GCC for Renesas 4.9.2.201703-GNURL78 Linux Toolchain (ELF Format) に含まれる g++ コマンドについて動的リンクされるライブラリを確認した結果が以下の通りですが
$ ldd rl78-elf-g++ linux-gate.so.1 => (0xf7fc4000) libstdc++.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libstdc++.so.6 (0xf7e27000) libm.so.6 => /lib/i386-linux-gnu/libm.so.6 (0xf7d28000) libgcc_s.so.1 => /lib/i386-linux-gnu/libgcc_s.so.1 (0xf7d0b000) libc.so.6 => /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6 (0xf7b35000) /lib/ld-linux.so.2 (0xf7fc6000) $
Mac 用として配布されている IDE for GR に含まれているコンパイラも似たようなものではないかと思います。各ライブラリファイルには莫大な数の関数等が組み込まれており、内容は「システム側の機能を使う」ものに限らず、ライブラリ関数として見える形で提供されているものやその他コンパイラの生成したバイナリを動作させるための細かいサポートルーチン等をも含みます。プログラムをビルドした際に想定したものと実行時の環境に含まれる動的ライブラリが合っていなければプログラムの正常動作は望めません。
> Macではe2studioが動かないですから、結局のところ開発はWindowsになります。Macに固執する理由がありません。
Toolchain が動けば IDE なんて必須でもないのでは?