IDE for GR フォーラム GR-ADZUKI のIDE for GR (MAC) で MsTimer2 のサンプルをビルドでエラー発生
  • Forums
  • Files
  • がじぇっとるねさす ゆーざー会 - Wiki
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New

 

 GR-SAKURA

 GR-KURUMI

 GR-COTTON

 GR-CITRUS

 GR-PEACH

 GR-KAEDE

 GR-ADZUKI

 GR-LYCHEE

 GR-ROSE

 GR-MANGO(*)

 SNShield

 Web Compiler

 IDE for GR

 TOPPERS関連

 女子美コラボ

 その他

 ※プロデューサミーティング中

 作り方使い方資料

 イベント関連

 作品記事

 体験記事

 その他

 

 ライブラリ

 ツール

 その他・過去ファイル

  • Replies 2 replies
  • Subscribers 281 subscribers
  • Views 1050 views
  • Users 0 members are here
  • IDE for GR
  • GR-ADZUKI
Options
  • Share
  • More
  • Cancel
Related Tags
  • GR-ADZUKI
  • gr-citrus
  • GR-LYCHEE
  • GR-PEAC
  • gr-sakura
  • I2c
  • IDE for GR
  • mac
  • MP3
Related

GR-ADZUKI のIDE for GR (MAC) で MsTimer2 のサンプルをビルドでエラー発生

val2017
val2017 over 2 years ago

スケッチはリファレンスにあるサンプルですが、エラーが出ているのは MsTimer2.cpp なのでスケッチの問題ではないと思います

GR-ADZUKI IDE for GR Ver 1.12  Mac mini 2018  MacOS Catalina   

以下のソースです。

#include <Arduino.h>
#include <MsTimer2.h>
void using_mstimer2() {
static boolean output = HIGH;

digitalWrite(12, output);
output = !output;
}

// this function is called every 1ms.
void using_intervaltimer(unsigned long ms){
static boolean output = HIGH;
static unsigned long time;

if((ms - time) > 1000){
interrupts(); // to allow USB operation
Serial.println(ms);
time = ms;
digitalWrite(13, output);
output = !output;
}
}

void setup() {
pinMode(12, OUTPUT);
pinMode(13, OUTPUT);
Serial.begin(9600);

MsTimer2::set(500, using_mstimer2); // 500ms period
MsTimer2::start();

attachIntervalTimerHandler(using_intervaltimer);
}

void loop() {
}

エラーの発生している部分に改行を入れて見やすくしました。

エラーは MsTimer2.cpp の2行目の #include <interrupt_handlers.h> が見つからないというエラーです。

iinterrupt_handlers.h  のPATHは IDE4GR/Contents/Java/hardware/arduino/rl78g13/cores/rl78g13/rl78/ フォルダーにあります

実行した時のコマンドとエラーは以下の通りです。interrupt_handlers.h のPathはありませんので、エラーになるのも当然かと思われます。

include Pathを指定しているファイル等がないか探してみたのですが、見つけることができませんでした。

恐れ入りますが、PATHを追加する方法について教えてください。

/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/tools/gcc-rl78/rl78-elf/bin/rl78-elf-gcc
-I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rl78g13/cores/rl78g13
-I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rl78g13/variants
-I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rl78g13/libraries/EEPROM
-I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rl78g13/libraries/RTC
-I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rl78g13/libraries/Wire
-I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rl78g13/libraries/MsTimer2
-I/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rl78g13/libraries/MsTimer2/utility
-Os -fno-function-cse -funit-at-a-time -falign-jumps -fdata-sections -ffunction-sections -fno-cprop-registers -fsigned-char -g -DARDUINO=100 -DWORKAROUND_READ_MODIFY_WRITE -D__RL78__ -DGRADZUKI -c -x c++ /Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rl78g13/libraries/MsTimer2/MsTimer2.cpp

-o /Users/Furutani/tmp.ide4gr/build6473659302968026464.tmp/MsTimer2/MsTimer2.cpp.o

/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/arduino/rl78g13/libraries/MsTimer2/MsTimer2.cpp:2:32:

fatal error: interrupt_handlers.h: No such file or directory
#include <interrupt_handlers.h>

  • Reply
  • Cancel
  • Cancel
Parents
  • Okamiya Yuuki
    Okamiya Yuuki over 2 years ago

    がじぇるね岡宮です。

    ご不便をおかけして申し訳ありませんでした。ご連絡いただきありがとうございます。

    IDE4GRのパッケージコンテンツを開き、以下の「platform.txt」を「Contents/Java/hardware/arduino/rl78g13/」に上書きコピーしていただいてもよろしいでしょうか?

    platform.txt
    # RL78 and platform.
    # ------------------------------
    
    # For more info:
    
    name=Renesas RL78/G13
    version=2.0.1
    
    # AVR compile variables
    # --------------------- 
    # add for MacOS by Abe
    #complier.path is not useful for macox 
    specialbuildpath=/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/tools/gcc-rl78/rl78-elf/rl78-elf/bin:/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/tools/gcc-rl78/rl78-elf/bin:
    
    # Default "compiler.path" is correct, change only if you want to overidde the initial value
    compiler.path={runtime.ide.path}/hardware/tools/gcc-rl78/rl78-elf/bin/
    compiler.c.cmd=rl78-elf-gcc
    compiler.c.flags=-Os -fno-function-cse -funit-at-a-time -falign-jumps -fdata-sections -ffunction-sections -fno-cprop-registers -fsigned-char -g -DARDUINO=100 -DWORKAROUND_READ_MODIFY_WRITE -D__RL78__
    compiler.S.cmd=rl78-elf-as
    compiler.S.flags=-Os -fno-function-cse -funit-at-a-time -falign-jumps -fdata-sections -ffunction-sections -fno-cprop-registers -fsigned-char -g -Wa,-gdwarf2
    #compiler.elf2hex.flags=-O binary --gap-fill 0xff
    # change for MacOS by Abe
    compiler.elf2hex.flags=-O binary --gap-fill 0xff
    #compiler.elf2hex.flags=-O srec
    compiler.elf2hex.cmd=rl78-elf-objcopy
    compiler.c.elf.cmd=rl78-elf-ld
    compiler.c.elf.flags=
    compiler.ar.cmd=rl78-elf-ar
    compiler.ar.flags=rcs
    compiler.ldflags=
    compiler.size.cmd=rl78-elf-size
    compiler.includes="-I{runtime.ide.path}/hardware/arduino/rl78g13/cores/rl78g13/rl78/" "-I{runtime.ide.path}/hardware/arduino/rl78g13/cores/rl78g13/avr/" "-I{runtime.ide.path}/hardware/tools/gcc-rl78/rl78-elf/rl78-elf/include" "-I{runtime.ide.path}/hardware/tools/gcc-rl78/rl78-elf/lib/gcc/rl78-elf/4.8-GNURL78_v14.03/include" "-I{runtime.ide.path}/hardware/arduino/rl78g13/"
    # this can be overriden in boards.txt
    build.extra_flags=
    
    # AVR compile patterns
    # --------------------
    
    ## Compile c files
    recipe.c.o.pattern="{compiler.path}{compiler.c.cmd}" {includes} {compiler.includes} {compiler.c.flags} {build.extra_flags} -c -x c "{source_file}" -o "{object_file}"
    
    ## Compile c++ files
    recipe.cpp.o.pattern="{compiler.path}{compiler.c.cmd}" {includes} {compiler.includes} {compiler.c.flags} {build.extra_flags} -std=gnu++11 -c -x c++ "{source_file}" -o "{object_file}"
    
    ## Compile S files
    recipe.S.o.pattern="{compiler.path}{compiler.c.cmd}" {includes} {compiler.includes} {compiler.S.flags} -c -x assembler-with-cpp "{source_file}" -o "{object_file}"
    
    ## Create archives
    recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} "{build.path}/{archive_file}" "{object_file}"
    
    ## Combine gc-sections, archives, and objects
    recipe.c.combine.pattern="{compiler.path}{compiler.c.elf.cmd}" {object_files} "{build.path}/exception_handler.cpp.o" "{build.path}/vector_table.c.o" "{build.variant.path}/picalicoFree.a" "{build.variant.path}/pfdl.a" "-L{build.path}" "{build.path}/{archive_file}" -e_PowerON_Reset "-T{build.variant.path}/{build.ldscript}" {compiler.c.elf.flags} "{runtime.ide.path}/hardware/tools/gcc-rl78/rl78-elf/lib/gcc/rl78-elf/4.8-GNURL78_v14.03/crtbegin.o" "{runtime.ide.path}/hardware/tools/gcc-rl78/rl78-elf/lib/gcc/rl78-elf/4.8-GNURL78_v14.03/crtend.o" "{runtime.ide.path}/hardware/tools/gcc-rl78/rl78-elf/rl78-elf/lib/crtn.o" -o "{build.path}/{build.project_name}.elf" "-L{runtime.ide.path}/hardware/tools/gcc-rl78/rl78-elf/rl78-elf/lib" "-L{runtime.ide.path}/hardware/tools/gcc-rl78/rl78-elf/lib/gcc/rl78-elf/4.8-GNURL78_v14.03" --start-group --gc-sections -lstdc++ -lnosys -lm -lc -lgcc --end-group
    
    
    
    ## Create eeprom
    recipe.objcopy.eep.pattern=
    
    ## Create hex
    # change for MacOS by Abe
    #recipe.objcopy.hex.pattern="{compiler.path}{compiler.elf2hex.cmd}" {compiler.elf2hex.flags} "{build.path}/{build.project_name}.elf" "{build.path}/{build.project_name}.mot"
    recipe.objcopy.hex.pattern="{compiler.path}{compiler.elf2hex.cmd}" {compiler.elf2hex.flags} "{build.path}/{build.project_name}.elf" "{build.path}/{build.project_name}.bin"
    
    ## Compute size
    recipe.size.pattern="{compiler.path}{compiler.size.cmd}" -A "{build.path}/{build.project_name}.elf"
    recipe.size.regex=^(?:\.text|\.data|\.bootloader)\s+([0-9]+).*
    recipe.size.regex.data=^(?:\.data|\.bss|\.noinit)\s+([0-9]+).*
    recipe.size.regex.eeprom=^(?:\.eeprom)\s+([0-9]+).*
    
    
    # SAM3 Uploader tools
    # -------------------
    
    # change for MacOS by Abe
    #tools.rl78flash.cmd=rl78flash
    tools.rl78flash.cmd=RL78WriterCmd
    tools.rl78flash.cmd.windows=rl78flash.exe
    
    # change for MacOS by Abe
    #tools.rl78flash.path={runtime.ide.path}/hardware/tools/rl78
    tools.rl78flash.path={runtime.ide.path}/hardware/tools
    
    
    
    tools.rl78flash.upload.params.verbose=
    tools.rl78flash.upload.params.quiet=
    
    # change for MacOS by Abe
    #tools.rl78flash.upload.pattern="{path}/{cmd}" -m 2 -vivewr {serial.port.file} "{build.path}/{build.project_name}.mot"
    tools.rl78flash.upload.pattern="{path}/{cmd}" "{build.path}/{build.project_name}.bin" {serial.port} GR-COTTON
    
    

    修正版のMacOS用IDE for GRはV1.12aとして、近日Webサイトに公開したいと思います。

    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
Reply
  • Okamiya Yuuki
    Okamiya Yuuki over 2 years ago

    がじぇるね岡宮です。

    ご不便をおかけして申し訳ありませんでした。ご連絡いただきありがとうございます。

    IDE4GRのパッケージコンテンツを開き、以下の「platform.txt」を「Contents/Java/hardware/arduino/rl78g13/」に上書きコピーしていただいてもよろしいでしょうか?

    platform.txt
    # RL78 and platform.
    # ------------------------------
    
    # For more info:
    
    name=Renesas RL78/G13
    version=2.0.1
    
    # AVR compile variables
    # --------------------- 
    # add for MacOS by Abe
    #complier.path is not useful for macox 
    specialbuildpath=/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/tools/gcc-rl78/rl78-elf/rl78-elf/bin:/Applications/IDE4GR.app/Contents/Java/hardware/tools/gcc-rl78/rl78-elf/bin:
    
    # Default "compiler.path" is correct, change only if you want to overidde the initial value
    compiler.path={runtime.ide.path}/hardware/tools/gcc-rl78/rl78-elf/bin/
    compiler.c.cmd=rl78-elf-gcc
    compiler.c.flags=-Os -fno-function-cse -funit-at-a-time -falign-jumps -fdata-sections -ffunction-sections -fno-cprop-registers -fsigned-char -g -DARDUINO=100 -DWORKAROUND_READ_MODIFY_WRITE -D__RL78__
    compiler.S.cmd=rl78-elf-as
    compiler.S.flags=-Os -fno-function-cse -funit-at-a-time -falign-jumps -fdata-sections -ffunction-sections -fno-cprop-registers -fsigned-char -g -Wa,-gdwarf2
    #compiler.elf2hex.flags=-O binary --gap-fill 0xff
    # change for MacOS by Abe
    compiler.elf2hex.flags=-O binary --gap-fill 0xff
    #compiler.elf2hex.flags=-O srec
    compiler.elf2hex.cmd=rl78-elf-objcopy
    compiler.c.elf.cmd=rl78-elf-ld
    compiler.c.elf.flags=
    compiler.ar.cmd=rl78-elf-ar
    compiler.ar.flags=rcs
    compiler.ldflags=
    compiler.size.cmd=rl78-elf-size
    compiler.includes="-I{runtime.ide.path}/hardware/arduino/rl78g13/cores/rl78g13/rl78/" "-I{runtime.ide.path}/hardware/arduino/rl78g13/cores/rl78g13/avr/" "-I{runtime.ide.path}/hardware/tools/gcc-rl78/rl78-elf/rl78-elf/include" "-I{runtime.ide.path}/hardware/tools/gcc-rl78/rl78-elf/lib/gcc/rl78-elf/4.8-GNURL78_v14.03/include" "-I{runtime.ide.path}/hardware/arduino/rl78g13/"
    # this can be overriden in boards.txt
    build.extra_flags=
    
    # AVR compile patterns
    # --------------------
    
    ## Compile c files
    recipe.c.o.pattern="{compiler.path}{compiler.c.cmd}" {includes} {compiler.includes} {compiler.c.flags} {build.extra_flags} -c -x c "{source_file}" -o "{object_file}"
    
    ## Compile c++ files
    recipe.cpp.o.pattern="{compiler.path}{compiler.c.cmd}" {includes} {compiler.includes} {compiler.c.flags} {build.extra_flags} -std=gnu++11 -c -x c++ "{source_file}" -o "{object_file}"
    
    ## Compile S files
    recipe.S.o.pattern="{compiler.path}{compiler.c.cmd}" {includes} {compiler.includes} {compiler.S.flags} -c -x assembler-with-cpp "{source_file}" -o "{object_file}"
    
    ## Create archives
    recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} "{build.path}/{archive_file}" "{object_file}"
    
    ## Combine gc-sections, archives, and objects
    recipe.c.combine.pattern="{compiler.path}{compiler.c.elf.cmd}" {object_files} "{build.path}/exception_handler.cpp.o" "{build.path}/vector_table.c.o" "{build.variant.path}/picalicoFree.a" "{build.variant.path}/pfdl.a" "-L{build.path}" "{build.path}/{archive_file}" -e_PowerON_Reset "-T{build.variant.path}/{build.ldscript}" {compiler.c.elf.flags} "{runtime.ide.path}/hardware/tools/gcc-rl78/rl78-elf/lib/gcc/rl78-elf/4.8-GNURL78_v14.03/crtbegin.o" "{runtime.ide.path}/hardware/tools/gcc-rl78/rl78-elf/lib/gcc/rl78-elf/4.8-GNURL78_v14.03/crtend.o" "{runtime.ide.path}/hardware/tools/gcc-rl78/rl78-elf/rl78-elf/lib/crtn.o" -o "{build.path}/{build.project_name}.elf" "-L{runtime.ide.path}/hardware/tools/gcc-rl78/rl78-elf/rl78-elf/lib" "-L{runtime.ide.path}/hardware/tools/gcc-rl78/rl78-elf/lib/gcc/rl78-elf/4.8-GNURL78_v14.03" --start-group --gc-sections -lstdc++ -lnosys -lm -lc -lgcc --end-group
    
    
    
    ## Create eeprom
    recipe.objcopy.eep.pattern=
    
    ## Create hex
    # change for MacOS by Abe
    #recipe.objcopy.hex.pattern="{compiler.path}{compiler.elf2hex.cmd}" {compiler.elf2hex.flags} "{build.path}/{build.project_name}.elf" "{build.path}/{build.project_name}.mot"
    recipe.objcopy.hex.pattern="{compiler.path}{compiler.elf2hex.cmd}" {compiler.elf2hex.flags} "{build.path}/{build.project_name}.elf" "{build.path}/{build.project_name}.bin"
    
    ## Compute size
    recipe.size.pattern="{compiler.path}{compiler.size.cmd}" -A "{build.path}/{build.project_name}.elf"
    recipe.size.regex=^(?:\.text|\.data|\.bootloader)\s+([0-9]+).*
    recipe.size.regex.data=^(?:\.data|\.bss|\.noinit)\s+([0-9]+).*
    recipe.size.regex.eeprom=^(?:\.eeprom)\s+([0-9]+).*
    
    
    # SAM3 Uploader tools
    # -------------------
    
    # change for MacOS by Abe
    #tools.rl78flash.cmd=rl78flash
    tools.rl78flash.cmd=RL78WriterCmd
    tools.rl78flash.cmd.windows=rl78flash.exe
    
    # change for MacOS by Abe
    #tools.rl78flash.path={runtime.ide.path}/hardware/tools/rl78
    tools.rl78flash.path={runtime.ide.path}/hardware/tools
    
    
    
    tools.rl78flash.upload.params.verbose=
    tools.rl78flash.upload.params.quiet=
    
    # change for MacOS by Abe
    #tools.rl78flash.upload.pattern="{path}/{cmd}" -m 2 -vivewr {serial.port.file} "{build.path}/{build.project_name}.mot"
    tools.rl78flash.upload.pattern="{path}/{cmd}" "{build.path}/{build.project_name}.bin" {serial.port} GR-COTTON
    
    

    修正版のMacOS用IDE for GRはV1.12aとして、近日Webサイトに公開したいと思います。

    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Cancel
Children
No Data
サイト使用条件
プライバシーポリシー
お問い合わせ
© 2010-2022 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.