GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
今のファームではタッチしたスイッチのLEDが光るというものでした。これはデフォルトモードではいいと思います。
ただ、タッチセンサーのメリットをアピールす為にLED制御をホスト側から制御するモードもほしいです。
具体的には、自動販売機のような動作を実現したいです。
(1)手が近づくと近接センサーのLEDと5つキーのLEDが光る
(2)5つキーの一つにタッチするとそれのみ点灯し、それ以外の4つのLEDが消灯する。
(3)(4)の条件になるまで(2)を繰り返す。
(4)手が離れると近接センターのLEDが消灯する(選択されたキーのLEDは点灯のまま)
因みに、近接センサー用LEDは現在は小さいのですが、アクリル全体を照らすようなLEDを外付けしたいので、
スルーホールを設けてい頂けると嬉しいです。
以上です。
Hi! I appreciate you for your comment. With new firmware, you can control each LED with arduino UNO, now. I will update this new firmware till this weekend. In the near future, you could control each LED that with Gadget SAKURA. If this is finished, I will upload it, also in the near future.
Also, I will add one function for you.
You could program one UNO digital pin ON/OFF synchronizing with LED(近接センサー用LED).
You could use this pin(PA0 of NS-RX231, D4 of UNO) if I let you know when I upload new NS-RX231 firmware.
Thank you.