NS-RX231 NS-RX231 ファームウェア関連(最終版ではないです)
  • Forums
  • Files
  • がじぇっとるねさす ゆーざー会 - Wiki
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New

 

 GR-SAKURA

 GR-KURUMI

 GR-COTTON

 GR-CITRUS

 GR-PEACH

 GR-KAEDE

 GR-ADZUKI

 GR-LYCHEE

 GR-ROSE

 GR-MANGO(*)

 SNShield

 Web Compiler

 IDE for GR

 TOPPERS関連

 女子美コラボ

 その他

 ※プロデューサミーティング中

 作り方使い方資料

 イベント関連

 作品記事

 体験記事

 その他

 

 ライブラリ

 ツール

 その他・過去ファイル

  • State Not Answered
  • Replies 3 replies
  • Subscribers 426 subscribers
  • Views 2256 views
  • Users 0 members are here
Options
  • Share
  • More
  • Cancel
Related Tags
  • NS-RX231
  • シールドモード
  • 回路図
  • 変更検討項目一覧
  • 接続
  • 添付のピン
Related

NS-RX231 ファームウェア関連(最終版ではないです)

Okamiya Yuuki
Okamiya Yuuki over 6 years ago

NS-RX231に搭載されているRX231のファームウェアについてドキュメント、ソースです。NEWTC社からいただいたものですが、Open OKとのことでしたのでアップします。

NS-RX231はArduino用のシールドとして使うことも想定されていますが、単体動作ができるようにルネサス純正の開発環境でファームウェアを開発することができます。

なお、イベントでのご説明の通り、まだハードウェアもソフトウェアもβ版ですのでご了承ください。最終的にはシアル社かNEWTC社のWebサイトに正式にアップされると思います。

 

・Start-upガイド

 

 

・Softwareガイド

 

 

 

 

 

 

・Hardwareガイド

 

・プロジェクト

 

・Arduinoシールドドキュメント

 

  • Reply
  • Cancel
  • Cancel
  • fujita nozomu
    0 fujita nozomu over 6 years ago

    なんかおっかない書き方してるとこありますね。

    void sendAscii(int value){
    	int count, i = 0;
    	int temp = value;
    	uint8_t * arr = 0;
    	if(value != 0){
    		while( temp > 0 )
    		{
    			temp /= 10;
    			i++;
    		}
    		count = i;
    		while( i > 0 )
    		{
    			arr[--i] = (value % 10) + 48;
    			value  /= 10;
    		}
    		sci1_println(arr,count);
    	}else if(value == 0) {
    		sci1_println("0",1);
    	}
    }
    

    ※ 但し使用していない模様

    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • Kazuyuki Eguchi
    0 Kazuyuki Eguchi over 6 years ago
    JP_SoftwareGuide for NS-RX231_InfraRed-Transmit.pdf が2つありますけど、どちらも、赤外線送信に関するドキュメントです。 赤外線受信のドキュメントが抜けているかも!
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • Okamiya Yuuki
    0 Okamiya Yuuki over 6 years ago in reply to Kazuyuki Eguchi
    失礼しました。Receiveのドキュメントを追加しました。
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Reply
    • Verify Answer
    • Cancel
サイト使用条件
プライバシーポリシー
お問い合わせ
© 2010-2023 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.