GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
NS-RX231に搭載されているRX231のファームウェアについてドキュメント、ソースです。NEWTC社からいただいたものですが、Open OKとのことでしたのでアップします。
NS-RX231はArduino用のシールドとして使うことも想定されていますが、単体動作ができるようにルネサス純正の開発環境でファームウェアを開発することができます。
なお、イベントでのご説明の通り、まだハードウェアもソフトウェアもβ版ですのでご了承ください。最終的にはシアル社かNEWTC社のWebサイトに正式にアップされると思います。
・Start-upガイド
・Softwareガイド
・Hardwareガイド
・プロジェクト
・Arduinoシールドドキュメント