GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
がじぇるね岡宮です。
NS-RX231にファームウェアを書き込む方法を説明します。使用するソフトウェアはWindowsしか対応していませんので、Macユーザの方には申し訳ありませんが、近隣の方のWindowsにてお試しいただければと思います。_(_ _)_
・必要なもの
NS-RX231、E1、USBケーブル(mini B)
・手順
1.ソフトウェアのインストール
E1を使ってファームウェア(マイコンのプログラム)を書くためには「Renesas Flash Programmer」が必要です。以下からダウンロードして、インストールしてください。ダウンロードするためにはMyRenesas登録が必要です。このコミュニティサイトと同様のアカウントが使えます。
https://www.renesas.com/ja-jp/software/D4000308.html
2.ハードの接続
以下のように接続します。E1とNS-RX231を専用のケーブルでつなぎ、E1とPCをUSBケーブルでつなぎます。
3.Renesas Flash Programmer(RFP)の設定
RFPを起動後、新しいプロジェクトの作成を行います。赤枠の部分を設定します。
マイクロコントローラ:RX200
プロジェクト名:適当でOK
ツール詳細:3.3Vを供給
4.「接続」ボタンを押すと以下のように操作画面が出てきます。
赤枠の「参照」ボタンを押して、ファームウェアを指定してください。
SialさんかNEWTCさんから今後も新しいファームがアップされそうですが、2017/2/9時点のものをここに貼り付けておきます。
5.スタートボタンを押すと、書き込みがスタートします。以下のように正常終了になったらファーム書き込み終了です。お疲れ様でした。
6.ハードの切断
書き込みが終えたらまずはPCからUSBを抜いて、電源を切ります。
その後、NS-RX231から専用ケーブルを抜いてください。