3班WBGT表示機械の件

中間発表があり、先生からの講評を受けた結果、大幅に路線変更することになりました。ご苦労お掛けしたにも関わらず、申し訳ございません。自分を計測する機械は変更無しですが、WBGT表示機械の方を今のような腕に巻きつけるものではなく、光るベストのようなもので表現することにしました。WBGTが上昇するほど、ゲージのようなものが増えていくといった仕様なのですが、そういったものをこれから作って頂くことは可能でしょうか?残り時間が少ない中、突然変更になってしまいすみません…
Parents Reply Children
  • 「Reply」をクリックした後、右下にある「Use rich formatting」をクリックしてください。

    その後、「Insert」→「Insert image...」をクリックしてください。

    以下の画面が開きますので、画像ファイルを指定してOKボタンを押せば、画像が貼り付けられます。

  • 了解です。ありがとうございます。

    まだ具体的なデザインが決まっていない為、かなりラフなスケッチになってしまいますがこちらです。このようにWBGTを光るベストで表しています。ベストが光ることによって、より周りの人に分かりやすく、見てもらいやすくなりました。WBGTをゲージのようなもので表していて、この図の場合はWBGT値に応じて下から順に光っていきます。ゲージの部分に関しては下から順に段階的に上がっていくタイプ、グラデーションタイプ、真ん中から光っていくタイプ、ベスト全体が光るタイプ、そして光る部分の様々な形状など色々な案が出ていますが、まだ確定はしていません。ベストの部分は今の所は工事現場で使われている普通のベストを想定しています。まとめると、光ることでWBGT値の表示ができる工事用ベストというものを考えています。

  • イラストのご提供ありがとうございます。テープLEDを次回持っていきます。前回4班に置いて行ったテープLEDと同様のものにしようと思います。
  • 了解です。
    ありがとうございます!
  • 新しいデザイン案が増えたので送らせて頂きました。

    制作可能か不可能か分からなかったという事もあり、まだどのデザインにするか決まっていないのですが、この中で作るのが難しいものはありますか?

    特に、ベスト全体が光るタイプのものを作ることはできるのでしょうか?

    様々な案を載せる為、絵が小さくなってしまったので、見にくかったらお声掛け下さい。送り直します。

  • 今回私が描いたWBGTベストのデザインの参考にしたのが、こちらの工事用ベストです。

    このベストを使って作るという訳ではありませんが、このようなベストを光らせるというイメージの参考に送らせて頂きました。

  • どのデザインもできないことはないです。以下のようなテープLEDをデザインに合わせて配置し、光を拡散させることで可能と思います。光の拡散のさせ方(ぼかし方)が難しいかもしれませんが、次回に光るものをもっていきますので、色々試してください。

     

    1点確認したいのですが、温湿度はどこで測りましょうか?特にこだわりなければ背中の部分に、モバイルバッテリー、マイコン基板、温湿度センサーを一緒に配置しようかなと思います。

  • 了解です。ありがとうございます。
    背中で大丈夫です。
    私たちも背中に機材が入っている方が、作業の邪魔にならなくて良いと思っていたので。
  • こちらがWBGTベストのテープLED配列です。数字はおおよそのLEDの個数を表しています。色は図の通りです。

    光り方のパターンは三種類で考えています。1つ目が黄色のみ光続けるタイプ(点滅なし)。2つ目が黄色とオレンジが交互に光るタイプ(点滅タイプ)。3つ目が黄色、オレンジ、赤の全てが一つずつ光っていくタイプ(ウェーブのような感じ、点滅早め)。パターン2と3に関しては目立ってほしい、周りの人に気が付いて欲しいが故に、点滅などのただ光続けているだけではない目立つような手段を取っています。また、パターン変化はボタン操作でできるようにして頂けるとありがたいです。

    音もパターン毎にセットしたいと考えています。パターン1は音無し。パターン2はウォーター!という声が出る(出来れば外国人ボイス)。パターン3はファイアー!ファイアー!という声が繰り返し出る(出来れば外国人ボイス)。

    一応このような想定なのですが、製作可能でしょうか?

    後、他に製作に当たって必要な情報はありますか?

  • 多分大丈夫です。音声は用意してもらえますか?MP3かWAVどちらかでお願いしたいです。Googleドライブなどでシェアにして、リンクを貼ってご提供してもらえるとありがたいです。

    一点質問ですが、実際にパターン3のWGBT値になったとき、ずーっとLED点滅、音声が繰り返されるのでしょうか?停止する手段はなにか用意しないですか?一応デモモードとしてボタンスイッチで切り替えられるようにはしますが、実際はどうなのかなと思った次第です。