「Reply」をクリックした後、右下にある「Use rich formatting」をクリックしてください。
その後、「Insert」→「Insert image...」をクリックしてください。
以下の画面が開きますので、画像ファイルを指定してOKボタンを押せば、画像が貼り付けられます。
了解です。ありがとうございます。
まだ具体的なデザインが決まっていない為、かなりラフなスケッチになってしまいますがこちらです。このようにWBGTを光るベストで表しています。ベストが光ることによって、より周りの人に分かりやすく、見てもらいやすくなりました。WBGTをゲージのようなもので表していて、この図の場合はWBGT値に応じて下から順に光っていきます。ゲージの部分に関しては下から順に段階的に上がっていくタイプ、グラデーションタイプ、真ん中から光っていくタイプ、ベスト全体が光るタイプ、そして光る部分の様々な形状など色々な案が出ていますが、まだ確定はしていません。ベストの部分は今の所は工事現場で使われている普通のベストを想定しています。まとめると、光ることでWBGT値の表示ができる工事用ベストというものを考えています。
新しいデザイン案が増えたので送らせて頂きました。
制作可能か不可能か分からなかったという事もあり、まだどのデザインにするか決まっていないのですが、この中で作るのが難しいものはありますか?
特に、ベスト全体が光るタイプのものを作ることはできるのでしょうか?
様々な案を載せる為、絵が小さくなってしまったので、見にくかったらお声掛け下さい。送り直します。