新しいデザイン案が増えたので送らせて頂きました。
制作可能か不可能か分からなかったという事もあり、まだどのデザインにするか決まっていないのですが、この中で作るのが難しいものはありますか?
特に、ベスト全体が光るタイプのものを作ることはできるのでしょうか?
様々な案を載せる為、絵が小さくなってしまったので、見にくかったらお声掛け下さい。送り直します。
今回私が描いたWBGTベストのデザインの参考にしたのが、こちらの工事用ベストです。
このベストを使って作るという訳ではありませんが、このようなベストを光らせるというイメージの参考に送らせて頂きました。
どのデザインもできないことはないです。以下のようなテープLEDをデザインに合わせて配置し、光を拡散させることで可能と思います。光の拡散のさせ方(ぼかし方)が難しいかもしれませんが、次回に光るものをもっていきますので、色々試してください。
1点確認したいのですが、温湿度はどこで測りましょうか?特にこだわりなければ背中の部分に、モバイルバッテリー、マイコン基板、温湿度センサーを一緒に配置しようかなと思います。
こちらがWBGTベストのテープLED配列です。数字はおおよそのLEDの個数を表しています。色は図の通りです。
光り方のパターンは三種類で考えています。1つ目が黄色のみ光続けるタイプ(点滅なし)。2つ目が黄色とオレンジが交互に光るタイプ(点滅タイプ)。3つ目が黄色、オレンジ、赤の全てが一つずつ光っていくタイプ(ウェーブのような感じ、点滅早め)。パターン2と3に関しては目立ってほしい、周りの人に気が付いて欲しいが故に、点滅などのただ光続けているだけではない目立つような手段を取っています。また、パターン変化はボタン操作でできるようにして頂けるとありがたいです。
音もパターン毎にセットしたいと考えています。パターン1は音無し。パターン2はウォーター!という声が出る(出来れば外国人ボイス)。パターン3はファイアー!ファイアー!という声が繰り返し出る(出来れば外国人ボイス)。
一応このような想定なのですが、製作可能でしょうか?
後、他に製作に当たって必要な情報はありますか?
https://drive.google.com/file/d/1XUzrS5RUF_eYpdemkK3EtPmKly6ujIFB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PtTR4zZ8LWvq-MqOyEyZBADqfgY_CKn6/view?usp=sharing
Googleドライブに入っている音声データのURLを貼ったのですが、これで大丈夫でしょうか?