3班WBGT表示機械の件

中間発表があり、先生からの講評を受けた結果、大幅に路線変更することになりました。ご苦労お掛けしたにも関わらず、申し訳ございません。自分を計測する機械は変更無しですが、WBGT表示機械の方を今のような腕に巻きつけるものではなく、光るベストのようなもので表現することにしました。WBGTが上昇するほど、ゲージのようなものが増えていくといった仕様なのですが、そういったものをこれから作って頂くことは可能でしょうか?残り時間が少ない中、突然変更になってしまいすみません…
  • Okです。ラフなスケッチでも構いませんので、画像を貼りつけていただくことできますか?
  • すみません、このサイトでの画像の貼り付け方が分からなくて、どのように操作すれば良いのでしょうか…
  • 「Reply」をクリックした後、右下にある「Use rich formatting」をクリックしてください。

    その後、「Insert」→「Insert image...」をクリックしてください。

    以下の画面が開きますので、画像ファイルを指定してOKボタンを押せば、画像が貼り付けられます。

  • 了解です。ありがとうございます。

    まだ具体的なデザインが決まっていない為、かなりラフなスケッチになってしまいますがこちらです。このようにWBGTを光るベストで表しています。ベストが光ることによって、より周りの人に分かりやすく、見てもらいやすくなりました。WBGTをゲージのようなもので表していて、この図の場合はWBGT値に応じて下から順に光っていきます。ゲージの部分に関しては下から順に段階的に上がっていくタイプ、グラデーションタイプ、真ん中から光っていくタイプ、ベスト全体が光るタイプ、そして光る部分の様々な形状など色々な案が出ていますが、まだ確定はしていません。ベストの部分は今の所は工事現場で使われている普通のベストを想定しています。まとめると、光ることでWBGT値の表示ができる工事用ベストというものを考えています。

  • イラストのご提供ありがとうございます。テープLEDを次回持っていきます。前回4班に置いて行ったテープLEDと同様のものにしようと思います。
  • 了解です。
    ありがとうございます!
  • 新しいデザイン案が増えたので送らせて頂きました。

    制作可能か不可能か分からなかったという事もあり、まだどのデザインにするか決まっていないのですが、この中で作るのが難しいものはありますか?

    特に、ベスト全体が光るタイプのものを作ることはできるのでしょうか?

    様々な案を載せる為、絵が小さくなってしまったので、見にくかったらお声掛け下さい。送り直します。

  • 今回私が描いたWBGTベストのデザインの参考にしたのが、こちらの工事用ベストです。

    このベストを使って作るという訳ではありませんが、このようなベストを光らせるというイメージの参考に送らせて頂きました。

  • どのデザインもできないことはないです。以下のようなテープLEDをデザインに合わせて配置し、光を拡散させることで可能と思います。光の拡散のさせ方(ぼかし方)が難しいかもしれませんが、次回に光るものをもっていきますので、色々試してください。

     

    1点確認したいのですが、温湿度はどこで測りましょうか?特にこだわりなければ背中の部分に、モバイルバッテリー、マイコン基板、温湿度センサーを一緒に配置しようかなと思います。

  • 了解です。ありがとうございます。
    背中で大丈夫です。
    私たちも背中に機材が入っている方が、作業の邪魔にならなくて良いと思っていたので。