4班です 光と音のイメージなのですが1つ目が炎が揺らめくイメージで色は赤・オレンジ・黄色・白 音は炎のパチパチ音、
2つ目は花火のイメージで花火が打ち上がる感じ 色は7色 音は打ち上げ花火の音
でお願いします。
ご返信ありがとうございます。写真の貼り方は以下の通りです。
「Reply」をクリックした後、右下にある「Use rich formatting」をクリックしてください。
その後、「Insert」→「Insert image...」をクリックしてください。
以下の画面が開きますので、画像ファイルを指定してOKボタンを押せば、画像が貼り付けられます。
ありがとうございます!!今こんな感じで、基盤を隠すように綿を入れ、その周りにLEDを巻きつけています。