1.手を握る強さでセリフを変えたいです。
→一定以上の力で握る:「どうしたの?」
難しそうでしたら手を握るだけで「どうしたの?」と言ってほしいです。
他にも手を握ったら「どうしたの?」の他に「おつかれさまッ!」も入れたいです。
2.「どうしたの?」に続けて何か話しかけるとそれに応えるようにしたいです。
→「どうしたの?」「実は…」:「うんうん、大変だったね」「おつかれさまッ!」「すごいねッ!天才じゃんッ!?」
3.手を握ってから体をギュッとすることで出るセリフが欲しいです。(隠しコマンドみたいな)
→手と体をギュッ!としたらテンションが高い言葉を言って欲しい:「優勝!」「うわぁー!すごぉーい!」「えらいねッ!がんばったねッ!」
4.圧をしばらくかけていた時にボイスがほしいです。
→5分以上ずっと抱き締めるなどしている:「どうしたの?」「おつかれさまッ!」
5.普通に抱き締めるときに
「えらいッ!」「がんばったねッ!」「すごいッ!」「おつかれさまッ!」「えらいね!がんばったねッ!」 「うわーーー!すごぉーい!」
////////
難しそうであれば別対応なども考えます!
よろしくお願い致します。