チャレンジプログラム
GR-SAKURA
GR-KURUMI
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
その他
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
GR-KURUMIの回路図です。
回路図がDownloadできないのですが、何かブラウザの設定を変える必要があるのでしょうか。素人質問でスミマセン。
岡宮様
回路上の黒色のピン番号はマイコンのピン番号ですね。
以下で合っています。テンプレートのスケッチもそうなっています。
#define LED_R 22
#define LED_G 23
#define LED_B 24
そのあたりのちょっとした説明はスケッチリファレンスに書いてます
tool-cloud.renesas.com/.../gr_reference_j.html
リンク先が404エラーですどこにきえたのでしょうか?
この接続は必然か。そんな気がしてきた。
回路図上でD7とD8がG13の1、2ピンと34、35ピンの両方に接続されていますが、これはどうなっているんでしょう?
前にも指摘があったような気がしないでもない。
GR-KURUMIボードのKURIMIアイコンのヘアピンには3つのLEDが付いています。
上記回路図ではピン番号は
#define LED_R 15
#define LED_G 14
#define LED_B 13
ですが、私のGR-SAKURAボードは、
にしないとヘアピンLEDは光りません。
GR-KURUMIボードには、製造バージョンによって回路がちがうんでしょうか?