チャレンジプログラム
GR-SAKURA
GR-KURUMI
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
その他
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
がじぇっとるねさすの岡宮です。
添付はGR-KURUMIのスケッチをオフラインで行えるe2studio用プロジェクトです。Windows限定となってしまいますが、ご了承ください。
補足:e2studio V3までは、日本語でカスタムリンカーファイルの指定(-T)が正常にできませんでしたが、V4で直ったみたいです。iniファイルを変更する必要がなくなりました。
適用するツールのバージョン、および、入手先はそれぞれ以下になります。
プロジェクトのインポート/ビルド手順
エミュレータのE1やE20を使って開発効率をあげたいとき → こちら
コンパイラの設定をしたい。例えばインクルードファイルのパスを設定したりするとき
プロジェクトのルート(名前のところ)を選択してボタンを押して以下プロパティ画面で設定します。
アーカイブにリリースノートを付けて欲しい。
立てました。
『GR-KURUMI ライブラリへの要望や改善案、バグ報告なんかを書き込むスレ』
japan.renesasrulz.com/.../2534.aspx
ライブラリの要望や改善案、バグ報告なんかはソレ用のスレッドをフォーラムに立ててソッチにまとめた方が良いですね。
いつも思うんだけれど、Arduinoと言うかAVRなのか判らないけれどAVRのしょぼいメモリに合わせた?64byteのシリアルのバッファサイズは小さすぎる。
この辺、シリアル毎に容量を変更できる様にオーバーライドで解決できないのかなぁ。
いやまぁ、自分でHardwareSerialを書き直してるけれど、ライブラリの更新の度にそれやらなくちゃいけないしなぁ。
やっぱりAVASTだったのかなぁ
適当な新規サンプルはビルドできますか?
e2studio(V4)とスケッチバージョン1.09の組み合わせ、会社のパソコンはビルドできるんだけれど、お家のパソコンではビルドが20パーセントから永久に進まない。
なんだろうかなぁ、AVASTかなぁ、でもどっちも同じAVASTなんだよなぁ。
再インストールするかなぁ。
ご指摘ありがとうございます。unsigned longですね。修正いたしました。
そう言えばクルミのリファレンスのbeginの引数がint型になっているのはなんでしょう?
tool-cloud.renesas.com/.../library_serial.html
e2studioがv4になって起動が早くなった様な気がする。
まだインストールしただけでよく判らないけれど。