チャレンジプログラム
GR-SAKURA
GR-KURUMI
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
その他
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
GR-ADZUKIの回路図です。
※一番最初に公開されたものは加速度センサー部分のA5がD5となってました。正しい回路図を添付しなおしました。(2016/6/21)
※型番等が入った回路図をアップしなおしました。
Fluxさん、回路図1ページいいですね!私も1ページが好きです。
D7/D8の件は意図的にそうしていますが、GR-KURUMIと合わせているだけという面もあります。
D10/D11をモーターにアサインしているのはS4Aでもモーターを正転/逆転できるようにするためです。ただ、USB電源では2個のDCがまともに動かないため、まずは1個のDCを回してみて、S4Aで学んだロジックをArduino言語にして電池で独立して動かすという流れになると思います。
>1点質問というか御教授頂きたいです。基板右下のスイッチをスクラッチ側にしている場合、電源投入時マイコンのリセットはどうやってかかるのでしょうか?>Vpor機能?か何かで、確実にリセットがかかるのでしょうか。
ご質問の意図としては、マニュアルのPORの章で記載されている以下という認識であっていますか?なんとも悩ましいところです。
「ただし,29. 4 または30. 4 AC特性に示す動作電圧範囲まで,電圧検出回路か外部リセットでリセット状態を保ってください。」