You are currently reviewing an older revision of this page.
がじぇるねはじめてのプログラミングと称して、勝手にスケッチ動画を作成しました。
がじぇるねボードの青スイッチ(SW2)を利用して、LEDをチコチコするスケッチが以下になります。
このスケッチをどのようにWebコンパイラで利用するのか?を動画にしたものです。
スケッチは、動画の下に掲載しておきますので、使ってください。
■スケッチ
/*GR-SAKURA Sketch Template Version: V1.01*/
#include <rxduino.h>
void setup()
{
// GR-SAKURAのLED0~LED3を出力として利用できるようにする。
pinMode(PIN_LED0,OUTPUT);
pinMode(PIN_LED1,OUTPUT);
pinMode(PIN_LED2,OUTPUT);
pinMode(PIN_LED3,OUTPUT);
// GR-SAKURAの青スイッチ(SW2)を入力モードにする。
// ※赤スイッチ(SW1)はリセットなので使えません。
pinMode(PIN_SW, INPUT);
}
void loop()
// 青スイッチがそのまま(PIN_SW = HIGH)
// 下記のdigitalReadが、端子の状態を読み込むライブラリです。
if(digitalRead(PIN_SW) == HIGH){
digitalWrite(PIN_LED0, 1);
digitalWrite(PIN_LED1, 1);
digitalWrite(PIN_LED2, 0);
digitalWrite(PIN_LED3, 0);
// 青スイッチがPUSH中(PIN_SW = LOW)
}else{
digitalWrite(PIN_LED0, 0);
digitalWrite(PIN_LED1, 0);
digitalWrite(PIN_LED2, 1);
digitalWrite(PIN_LED3, 1);