You are currently reviewing an older revision of this page.
桜ライブラリのシリアル通信で、USB仮想COMポートによるPCとの通信ができます。
標準的なUSB CDCに準拠しているため、デバイスドライバはWindowsに付属のものが使用できますが、
プラグ&プレイでデバイスドライバが要求された場合は、添付のinfファイルを指定してUSBドライバとして認識させてください。
なお、このUSBドライバは特殊電子回路株式会社様(http://www.tokudenkairo.co.jp/)により作成されたものです。
以下は、サンプルプログラムを実行して、Tera Termで表示させたときの画面です。
(Tera Term起動時の接続画面)
(通信中の画面)
----サンプルプログラム-------
/*GR-SAKURA Sketch Template Version: V1.00*/
#include <rxduino.h>
#define INTERVAL 500
void setup()
{
Serial.begin(9600);
}
void loop()
Serial.println("Hello Sakura!");
delay(INTERVAL);