You are currently reviewing an older revision of this page.
GR-SAKURA用Android ADK(AOA1.0準拠)ライブラリを作成しましたので公開します。
本ドキュメントに添付されてる GR-SAKURA-AndroidADK-1.1.zip をダウンロード後、Web Complierにて「zipファイルインポート」でプロジェクトに取り込んで下さい。
ZIPファイルには以下の3ファイルが格納されています。
現時点で動作を確認した端末は以下の通りです。
ほぼ、Arduino版と同じ作りになっています。
使い方はサンプルプログラムを参考にしてください。
Arduino版との相違点は以下の通りです。
HelloADK.txtはサンプルプログラムです。gr_sketch.cppの内容をこのファイルに置き換えてください。
テンプレートVer1.01において、USBホストライブラリの仕様変更があったため、Ver1.01をご利用の方は
21行目のコメントを解除してください(ビルドエラーになります)。
※テンプレートVer1.02で修正されました
簡単に試せるように、GR-SAKURA上のLEDと青ボタンのみ使用したものになっています。
Androidアプリは接続時のポップアップに従い、Google Playからダウンロード&インストールしてください。
動画は以下のblog記事を参照ください。