CS+からE1を使用しRX63N経由で外部FLASHに書き込もうとしています。
下記に記載のように外部フラッシュ定義エディタ でUSDファイルにおいてバスコントローラを設定するバッチファイルを作成する必要がありますが、
ダウンロード前実行スクリプト について使えるスクリプトの記載や参考例がありません。
https://ja-support.renesas.com/knowledgeBase/17796189
CS+ではIronPythonで作成すれば問題ないのでしょうか?
またバスコントローラの設定のみ行うだけで、CPUクロック等の設定は不要でしょうか?
設定を行ってメーカIDとデバイスIDは読み出せましたが、エラーコードは外部フラッシュROMのメーカIDまたはデバイスIDが一致しませんと表示されます。
アドレスは確認したのですが、エラーの原因が分かりません。 外部フラッシュROMのメーカIDまたはデバイスIDが一致しません。([0x01000000-0x011fffff] メーカID=0x00bf(期待値:0x00bf), デバイスID=0x234e(期待値:0x234e))(address:0x1000000-0x103cfff)(E1812804) DebuggerException