Pmod ESP32的SPI开关设置为OFF(UART模式),BOOT开关设置为ON(等待新的程序写入)。连接的是手机热点。
因为程序中configTCP_ECHO_CLIENT_PORT是7,所以防火墙的本地端口都设置为7,demo.py中参数也改为7。(文档中还是50000,感觉不对)
运行程序,没有新设备连接手机热点,HOST PC上的串口调试助手也没有任何输出。
请问工程师,我们应该从何处入手寻找问题?