smart configurator配置了一个IIC接口 scl、sda 定义到PD_0 PD_1了,但在开发板上该怎么连接呢?就是外接设备的SCL、SDA接口该连到开发板的哪里?
如使用摄像头功能的话,就使用PD_4和PD_5连接其他设备,这个iic应该是初始化摄像头用的,可以和你的设备复用IIC。
PD_0的这一句说明Connection control for PL_[3:0]的意思看下图,是控制这个开关的控制线。
我们用的杜邦线连接的。具体如图,还是碰不到一起的