请问drp有将bayer转至三通道hsv的函数吗

我们组的神经网络模型的输入量是三通道的hsv图像,不知道drp库有没有将bayer转至hsv的函数?

我们只在drp的操作手册中看到输出是经过hsv阈值处理后的二值图像的函数。

Parents Reply Children
  • 感谢工程师,关于该hsv库的输出的格式上有些问题,它和rgb的输出是一样的吗?不知道可否解答一下
    即bayer2hsv的输出后,其格式是hsv/hsv/hsv/hsv...(与bayer2rgb相同)还是hhhhhhh/sssssss/vvvvvv(24位)
  • 我们组测试了bayer2rgb的drp库,一直有乱码出现,接着在drpsample3中有这么一个细节,drp输出的格式是按像素rgb/rgb/rgb...输出了24位,将其变为0rgb/0rgb/0rgb/0rgb后才能正常在lcd上输出。
    虽然我们组使用的hsv不需要在lcd上显示,但仍需要知道drp输出的格式是如何(或者我们需要一个如何知道我们正确转换了hsv的测试方法)
  • 输出格式/hsv/hsv/hsv