工程师们好, 我在2dbarcode工程的基础上仿照handgesture的方法采用resize函数将原图像缩小并输出在屏幕角落,在编译过程中报错如下图
看到cache ram溢出后将cacheram的范围扩大至可以容下额外的337800byte但是报的错没变,修改resize的buffer大小也不改变337800byteoverflow的情况,想问下这个错报的是哪里的错误呀?
修改到编译通过(减小heap的大小)后下载运行画面卡在第一次拍摄的一帧,暂停后停在resethandler里
想问下heap的作用是什么呀,为什么这样改会让cachedram占用过多以至于heap再分到cachedram就不够用了,但是工程中分配dstbuffer的时候都是给的uncached ram。另外停在这里意味着哪里可能有问题?