我自己写了一个函数LD_ReadReg(uint8_t addresss),函数就是返回输入的参数,然后我定义了一个变量answer,answer=LD_ReadReg(0x38) 在这个语句设置了一个断点 然后调试到这个语句的时候变量窗口里是这样:
并没有显示出answer的值。由于我想通过设置断点,来查看函数返回值,来检查我写的函数能不能正常运行,所以想问一下这个问题是不是我e2studio没有设置正确造成的,有没有办法可以解决?
这个应该跟编译的优化有关系,把所有的优化都关掉试试。