Pmod ESP32 wifi模块问题

想问一问工程师:

1.请问这个硬件部分应该怎么连接,eps32和sub板子具体怎么连接,我们发现按照例程中的pdf连接后,模块是热点模式

2.再请问这个代码中的ssid和密码应该设置成什么,可以连接手机热点吗,对应的安全类型需要修改吗,这三个我用红色方框标出了

3.最后请问一下有没有串口调试助手,这个模块的wifi状态怎么查看

三个问题分别如下所示:

Parents
  • 问题1 :连线按照手册连接就可以,关于为什么会是AP状态,请看一下wifi模块的手册。
    问题2:这个连接热点的配置,SSID就是热点的名字,密码就是热点的密码,加密方式,是指热点的加密方式,注释里面写了支持的加密方式,按照支持的加密方式设置热点,手机的热点应该也可以连接。
    问题3:串口助手,可以到网上下载比如Tera Term,关于如何看wifi状态,请参考wifi模块手册
Reply Children
No Data