我们想要在手势识别中添加ADC。
我们首先复制了smart configurator生成的r_adc文件夹,在driver下r_gpio_drv_scfg.h中添加了
static const st_r_drv_gpio_sc_config_t GPIO_SC_TABLE_adc0[] ={/* {<pin>, {<function>, <tint>, <current>}}, */{GPIO_PORT_5_PIN_6, {GPIO_FUNC_PERIPHERAL1, GPIO_TINT_DISABLE, GPIO_CURRENT_RESERVED}},};
然后在r_devlink_warpper_cfg.h下添加了#include "r_adc_drv_api.h"和对应的{ "adc0", (st_r_driver_t *)&g_adc_driver, R_SC0 },
同时C/C++内的包含路径也添加了r_adc所在文件夹的inc。
我们也在r_bsp.h中添加了相应的头文件,但是对应的结构体依然无法识别,一直报错没有定义,请问工程师我们应该怎么解决,谢谢。