想从A2M上找根TX线,和下位机的RX连接,通过uart传输数据
目前只要能通过A2M发送数据就行
发现那根micro-usb的接口可以用printf函数很方便的给电脑发送数据,但是不能实现单片机间的通信
代码模板是手势识别,想知道如何实现A2M的TX给下位机的RX发数据
micro-USB转uart模块也没有能接上板子的那种接口的
也不敢拆板子上的USB部分,想用别的tx口的话,应该修改代码的哪些部分呢